Paramètres de l’affichage Pools DHCP
L’affichage
Pools DHCP
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Activer le protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) | Indique si le pool DHCP est activé ou désactivé. Les valeurs sont obtenues à partir du commutateur et affichées uniquement lorsque DHCP est activé. |
Activer la surveillance DHCP | Indique si la surveillance avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) est activée ou désactivée. |
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Ajouter/Modifier un pool DHCP pour créer un nouveau pool DHCP. |
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Ajouter/Modifier un pool DHCP pour modifier les propriétés du pool DHCP. |
![]() | Supprime la ligne du pool DHCP actuellement sélectionné. Toutes les adresses persistantes associées au pool DHCP sélectionné sont également supprimées. |
Nom | Spécifie le nom du pool d’adresses IP DHCP configuré sur le commutateur. Un pool d’adresses IP DHCP est une plage (ou un pool) d’adresses IP disponibles que le commutateur peut affecter aux dispositifs connectés. |
Adresse IP de début | Affiche l’adresse IP de début qui définit la plage d’adresses dans le pool d’adresses IP DHCP. |
Adresse IP de fin | Affiche l’adresse IP de fin qui définit la plage d’adresses dans le pool d’adresses IP DHCP. |
Adresses préaffectées uniquement | Indique si l’adresse IP est préaffectée pour le port sélectionné et n’est pas disponible pour l’affectation dynamique DHCP normale. L’adresse IP doit être une adresse du pool spécifié dans le champ Pool DHCP de l’affichage Affectation d’adresse DHCP . |
Surveillance DHCP | Indique si la diffusion des demandes DHCP est limitée au-delà du commutateur connecté ou non. Si cette option est activée, les dispositifs reçoivent uniquement les affectations d’adresse du commutateur connecté. Cette option est disponible sur les interfaces VLAN. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse