Créer un nouveau pool DHCP
Créez un nouveau pool d’adresses DHCP une fois que DHCP est activé.
Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
Pour créer un pool DHCP
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPools DHCP.
- Dans l’affichagePools DHCP, cochez les cases suivantes :
- Activer le protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
- Activer la surveillance DHCP
- Sélectionnez
. - DansAjouter/Modifier un pool DHCP, configurez les propriétés du pool d’adresses DHCP selon vos besoins.
- SélectionnezDéfinirpour envoyer les modifications vers le commutateur.CONSEIL:vous devrez peut-être entrer un mot de passe dans la boîte de dialogueEntrer un mot de passe.
Fournir une réponse