Paramètres de la boîte de dialogue Ajouter/Modifier un pool DHCP

La boîte de dialogue
Ajouter/Modifier un pool DHCP
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Paramètres DHCP
Nom du pool DHCP
Nom du pool d’adresses IP DHCP configuré sur le commutateur. Un pool d’adresses IP DHCP est une plage (ou un pool) d’adresses IP disponibles que le commutateur peut affecter aux dispositifs connectés. Le nom peut comporter jusqu’à 31 caractères alphanumériques. Le nom ne peut pas contenir un « ? » ou une tabulation.
Réseau de pool DHCP
Adresse IP de sous-réseau du pool d’adresses IP DHCP.
Le format est une adresse numérique 32 bits écrite sous la forme de quatre nombres séparés par des points (par exemple, 223.255.255.255). Le premier octet peut être compris entre 0 et 223. Le deuxième, le troisième et le quatrième octet peuvent être compris entre 0 et 255. Cette adresse ne peut pas être supérieure à 223.xxx.yyy.zzz (où xxx, yyy et zzz sont les deuxième, troisième et quatrième octets de l’adresse IP du masque de sous-réseau).
Masque de sous-réseau
Adresse réseau qui identifie le sous-réseau du pool d’adresses IP DHCP.
Les sous-réseaux segmentent les dispositifs d’un réseau en petits groupes. La valeur par défaut est 255.255.255.0.
Passerelle par défaut
Adresse IP de la passerelle par défaut du client DHCP qui utilise ce serveur.
Le format est une adresse numérique 32 bits écrite sous la forme de quatre nombres séparés par des points (par exemple, 255.255.255.255). Chaque nombre peut être compris entre 0 et 255.
Nom de domaine
Nom de domaine du client DHCP.
Le nom peut comporter jusqu’à 31 caractères alphanumériques. Le nom ne peut pas contenir un « ? » ou une tabulation.
Adresse IP de début
Indique l’adresse IP de début qui définit la plage d’adresses dans le pool d’adresses IP DHCP.
Le premier octet peut être compris entre 0 et 223. Le deuxième, le troisième et le quatrième octet peuvent être compris entre 0 et 255.
Assurez-vous qu’aucune des adresses IP que vous affectez n’est en cours d’utilisation par un autre dispositif de votre réseau.
Adresse IP de fin
Indique l’adresse IP de fin qui définit la plage d’adresses dans le pool d’adresses IP DHCP.
Le premier octet peut être compris entre 0 et 223. Le deuxième, le troisième et le quatrième octet peuvent être compris entre 0 et 255.
Assurez-vous qu’aucune des adresses IP que vous affectez n’est en cours d’utilisation par un autre dispositif de votre réseau.
Utiliser uniquement les adresses préaffectées
Indique si l’adresse IP est préaffectée pour le port sélectionné et n’est pas disponible pour l’affectation dynamique DHCP normale. L’adresse IP doit être une adresse du pool spécifié dans le champ
Pool DHCP
de l’affichage
Affectation d’adresse DHCP
.
Activer la surveillance DHCP pour ce pool
Indique si la diffusion des demandes DHCP est limitée au-delà du commutateur connecté ou non. Si cette option est activée, les dispositifs reçoivent uniquement les affectations d’adresse du commutateur connecté.
Cette option est disponible sur les interfaces VLAN.
Longueur du bail
N’expire jamais
La durée du bail de l’adresse IP affectée dans le pool d’adresses DHCP est illimitée.
Personnalisé
Spécifie la durée du bail de l’adresse IP affectée dans le pool d’adresses DHCP en nombre de jours, heures et minutes.
Cette longueur de bail est utilisée pour toutes les affectations.
Jours
Durée du bail en jours. La valeur est convertie en secondes lorsqu’elle est envoyée au commutateur.
Cette option n’est disponible que lorsque la longueur du bail est
Personnalisée
.
Heures
Durée du bail en heures. La valeur est convertie en secondes lorsqu’elle est envoyée au commutateur.
Cette option n’est disponible que lorsque la longueur du bail est
Personnalisée
.
Minutes
Durée du bail en minutes. La valeur est convertie en secondes lorsqu’elle est envoyée au commutateur.
Cette option n’est disponible que lorsque la longueur du bail est
Personnalisée
.
Serveur DHCP
Adresse du DNS principal
Adresse IP des serveurs IP DNS principaux disponibles pour un client DHCP.
Adresse du WINS principal
Adresse IP du serveur de nom Microsoft NetBIOS (serveur WINS) principal disponible pour un client DHCP.
Adresse du DNS secondaire
Adresse IP des serveurs IP DNS secondaires disponibles pour un client DHCP.
Adresse du WINS secondaire
Adresse IP du serveur de nom Microsoft NetBIOS (serveur WINS) secondaire disponible pour un client DHCP.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal