Configurer le DHCP

Utilisez l’affichage
DHCP
pour configurer le protocole de configuration d’hôte dynamique pour le commutateur.
IMPORTANT:
Utilisez l’attribution automatique d’adresses IP avec prudence lors du câblage d’une topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) avec des dispositifs symétriques. L’automate ne peut pas détecter les adresses IP incorrectes de dispositifs identiques au mauvais emplacement
Pour garantir le bon fonctionnement de la persistance du protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP), suivez les règles d’application suivantes :
  • Chaque dispositif d’un réseau IP doit avoir une adresse IP unique. Le protocole DHCP affecte des informations d’adresse IP à partir d’un pool d’adresses disponibles aux dispositifs nouvellement connectés (clients DHCP) dans le réseau. Si un dispositif quitte et rejoint ensuite le réseau, il reçoit la prochaine adresse IP disponible, ce qui peut être ou non la même adresse qu’avant.
  • Le commutateur peut être défini pour fonctionner comme un serveur DHCP afin d’assurer la persistance du DHCP. Avec la persistance DHCP, vous pouvez affecter une adresse IP spécifique à chaque port pour assurer qu’un dispositif relié à un port spécifique reçoit la même adresse IP. Cette fonctionnalité est utilisable avec un seul dispositif connecté à chaque port configuré pour la persistance DHCP. Pour les commutateurs Stratix 8000/8300, le serveur DHCP sert également les adresses aux clients BOOTP.
Conditions préalables
  • Le commutateur doit être en ligne et communiquer.
  • Le commutateur doit fonctionner sur un réseau en anneau.
Pour configurer le DHCP
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Topologie en anneau de niveau dispositif
    , puis développez
    Anneau X
    .
  2. Sélectionnez
    DHCP
    .
  3. Dans l’affichage
    Anneau X - DHCP
    , remplissez les paramètres selon vos besoins.
  4. Sélectionnez
    OK
    pour finaliser les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal