Paramètres de l’affichage Anneau X - DHCP

L’affichage
Anneau X - DHCP
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Obtenir automatiquement les paramètres IP pour les dispositifs DLR à l’aide de DHCP
Indique si le commutateur obtient automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau depuis le serveur avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Tant que le commutateur n’est pas redémarré, il continue d’utiliser les informations IP affectées.
Rôle initial prévu du serveur DHCP DLR
Lorsque l’option
Obtenir automatiquement les paramètres IP pour les dispositifs DLR à l’aide de DHCP
est sélectionnée, spécifie le rôle du serveur DHCP avec topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR). Les valeurs disponibles sont :
  • Principal
     : lorsque cette option est sélectionnée, les membres d’anneau peuvent être ajoutés et modifiés.
  • Sauvegarde
     : lorsque cette option est sélectionnée, la grille est masquée et les membres d’anneau ne peuvent pas être ajoutés ou modifiés.
Nombre de membres d’anneau
Lorsque le
Rôle initial prévu du serveur DHCP DLR
est défini sur
Principal
, spécifie le nombre de membres dans l’anneau.
Les valeurs disponibles sont comprises entre 1 et 255.
Avancé
Indique s’il faut activer la surveillance DHCP DLR.
Adresses IP configurées - Membre d’anneau
Affiche l’ordre des dispositifs dans l’anneau lorsque le commutateur est le superviseur d’anneau. Le commutateur est toujours le membre d’anneau 1.
Pour plusieurs membres d’anneau, il existe une plage.
Les valeurs valides sont comprises entre 2 et un nombre de membres d’anneau supérieur ou égal à 2.
Adresses IP configurées - Adresse IP
Affiche l’adresse IP affectée au port du commutateur. L’adresse IP est réservée pour un port sélectionné et n’est pas disponible pour l’affectation dynamique DHCP normale. L’adresse IP doit être une adresse du pool spécifié dans
Pool DHCP
.
Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 255. Le premier octet ne doit pas être 127 et doit être inférieur à 224.
Adresses IP configurées - Nom d’hôte
Pour les membres d’anneau uniques, affiche un nom descriptif de l’hôte associé à l’anneau.
Les valeurs disponibles sont des caractères ASCII avec une longueur maximale de 64.
Adresses IP configurées - Pool DHCP
Affiche le nom du pool d’adresses IP DHCP configuré sur le commutateur. Un pool d’adresses IP DHCP est une plage (ou un pool) d’adresses IP disponibles que le commutateur peut affecter aux dispositifs connectés.
Add
Ajoute un membre d’anneau.
Edit
Modifie le membre d’anneau existant.
Delete
Supprime les membres d’anneau dont la case est cochée.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal