Configurer des ports pour les modifications apportées à l’automate

L’affichage
Action Défaut/Programme
vous permet de configurer des ports pour les modifications suivantes apportées à l’automate :
  • L’automate passe en mode Programme
  • La communication est interrompue entre l’automate et le commutateur
    CONSEIL:
    le commutateur peut être en ligne ou hors ligne.
Pour configurer des ports pour les modifications apportées à l’automate
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Action Défaut/Programme
    .
  2. Dans l’affichage
    Action Défaut/Programme
    , configurez les paramètres de chaque port selon vos besoins.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour finaliser les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal