Paramètres de l’affichage Action Défaut/Programme
L’affichage
Action Défaut/Programme
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Port | Port sélectionné pour la configuration. Le numéro de port inclut le type de port (Fa pour Fast Ethernet, Gi pour Gigabit ou Te pour Ten Gigabit), le numéro de dispositif de base ou d’extension (1 pour la base, 2 pour le premier dispositif d’extension ou 3 pour le deuxième dispositif d’extension) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
Le numéro de dispositif de base et d’extension est uniquement applicable aux commutateurs Stratix 8000/8300. |
État du port pendant Mode Programme | Lorsque l’automate passe en mode Programme, ce paramètre spécifie ce qui se passe à chaque port. Les valeurs disponibles sont :
IMPORTANT : si vous définissez un port sur Désactiver , la communication depuis et vers le commutateur peut être interrompue. |
État du port pendant Mode Défaut | Lorsque la communication est perdue entre l’automate et le commutateur, ce paramètre spécifie ce qui se produit sur chaque port. Les valeurs disponibles sont :
IMPORTANT : si vous définissez un port sur Désactiver , la communication depuis et vers le commutateur peut être interrompue. |
Fournir une réponse