Paramètres de l’affichage configuration des ports (ports multiples)
L’affichage
Configuration des ports
(ports multiples) inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Les paramètres que vous pouvez afficher dans l’affichage
Configuration des ports
dépendent du dispositif spécifique en cours d’utilisation.Les options sont grisées lorsque le dispositif est un automate. En outre, les options sont grisées et n’ont aucune valeur lorsque le dispositif est :
- Hors ligne.
- En ligne et qu’une erreur de communication se produit.
- En ligne avec la caseActiverdécochée.
- En ligne avec l’État de la liaisoninactif.
Paramètre | Description |
|---|---|
Module | Indique le dispositif auquel cette configuration s’applique. |
Port | Affiche le numéro de port. |
Activer | Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver le port. |
État de la liaison | Affiche l’état de la communication du port sur le réseau. |
Auto-négocier | Indique que le dispositif sélectionne automatiquement la meilleure méthode de communication. Si décoché, vous devez définir manuellement la vitesse et le duplex du port. |
Vitesse - Sélectionnée | Spécifie la vitesse du port configurée pour l’envoi et la réception de données. Les options disponibles dépendent du dispositif. Astuce : Vitesse sélectionnée n’est pas disponible si Auto-négocier est sélectionné. |
Vitesse - Actuelle | Affiche la vitesse réelle à laquelle le port envoie et reçoit actuellement des données. |
Duplex - Sélectionné | Spécifie le paramètre duplex du port configuré :
Astuce : Duplex sélectionné n’est pas disponible si Auto-négocier est sélectionné. |
Duplex - Actuel | Affiche la méthode duplex réelle que le port utilise actuellement pour envoyer et recevoir des données. |
Diagnostics de port | Ouvre Diagnostics de port pour afficher les compteurs d’interface et de support du port. |
Activer USB | Active le port USB. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières informations du dispositif. |
Définir | Écrit les modifications en attente sur le dispositif. |
Réinitialiser | Lance une opération de réinitialisation sur le dispositif pour ramener ce dernier à son état de mise sous tension en émulant le cycle d’alimentation, et appliquer les paramètres modifiés au port. |
Fournir une réponse