Paramètres Diagnostics dispositif
La boîte de dialogue
Diagnostics du dispositif
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Les paramètres disponibles varient en fonction de la définition du dispositif.
Santé
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Mode Exécution | Affiche l’état de fonctionnement du dispositif. Le Mode Exécution est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie. | Attente ou Exécution |
Seuils de diagnostics dépassés | Affiche si des diagnostics sont actifs ou si un seuil est atteint. | Oui ou Non |
Comptage de la séquence de diagnostic | Affiche le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte est détectée et le nombre de fois où elle passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. | Nombre valide |
Contrôle possible | Indique si le dispositif répondant peut ouvrir des connexions d’E/S. | Oui ou Non |
Port 1/2 connecté | Indique si le port 1 ou le port 2 est connecté au dispositif. | Oui ou Non |
Port 1/2 incertain | Indique si l’état de connexion du port 1 ou du port 2 est vérifié. | Oui ou Non |
Défaut du port 1/2 | Indique un défaut pour le port 1 ou le port 2. | Oui ou Non |
DLR activé | Indique si la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) est activée pour ce dispositif. | Oui ou Non |
PRP activé | Indique si le protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP) est activé pour ce dispositif. | Oui ou Non |
Horodatage de déconnexion du port 1/2 | Affiche l’horodatage de déconnexion du port 1 ou du port 2 au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défauts
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Défaut du mode de sécurité | Indique si un défaut s’est produit en mode de sécurité. | Oui ou Non |
Défaut du mode de connexion | Indique si un défaut s’est produit pour la connexion définie dans Définition du dispositif . | Oui ou Non |
Défaut de carte mémoire | Affiche Oui si la carte mémoire amovible n’est pas présente, non formatée ou ne dispose pas d’un espace libre suffisant pour stocker les données de configuration et le micrologiciel. | Oui ou Non |
Discordance des données de la carte mémoire | Affiche Oui si les données sur la carte mémoire ne correspondent pas à la configuration ou au produit du micrologiciel. | Oui ou Non |
Température excessive | Affiche Oui si le dispositif fonctionne à une température dépassant ses limites de fonctionnement. | Oui ou Non |
Température critique | Affiche Oui si le dispositif a dépassé la limite de température critique de fonctionnement et risque de s’arrêter sans avertissement préalable. | Oui ou Non |
Défaut PRP du port 1/port2 | Indique un défaut en mode PRP dans le port 1 ou le port 2. | Oui ou Non |
Défaut de partenaire manquant | Affiche Oui si l’un des deux dispositifs est manquant. | Oui ou Non |
Défaut de type de produit partenaire | Affiche Oui si l’identité attendue du dispositif partenaire ne peut pas être un partenaire en raison du type de produit. | Oui ou Non |
Défaut de révision partenaire | Affiche Oui si le dispositif ne peut pas être associé, car sa révision est incompatible avec la révision du dispositif partenaire disposant d’une connexion. | Oui ou Non |
Défaut de liaison partenaire | Affiche Oui si la carte d’embarquement du support du dispositif partenaire présente un défaut de liaison. | Oui ou Non |
Défaut de disqualification externe | Indique si un défaut de disqualification externe s’est produit. | Oui ou Non |
Défaut de connexion redondante | Indique si un défaut de connexion redondante s’est produit. | Oui ou Non |
Horodatage | Affiche l’horodatage du dernier défaut au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Trafic
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Connexions TCP | Affiche le nombre de connexions TCP actuellement ouvertes vers et via l’adaptateur. | 0 à 32767 |
Utilisation du CPU | Affiche l’utilisation du moteur de calcul. | 0 % à 100 % |
Connexions CIP | Affiche le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers et via l’adaptateur. | 0 à 32767 |
Paquets CIP perdus | Affiche le nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorées dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants. | 0 à 2147483647 |
Délais d’expiration CIP | Affiche le nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur. | 0 à 2147483647 |
Débit de paquets IHM | Affiche le débit d’envoi des données IHM. Il s’agit du nombre de paquets de Classe 3 et de paquets non connectés envoyés et reçus par le dispositif pendant la seconde précédente | 0 à 2147483647 |
Débit de paquets ES | Affiche le débit d’envoi des données d’E/S. Il s’agit du nombre de paquets de Classe 0 et de Classe 1 transmis ou reçus par l’adaptateur pendant la seconde précédente. | 0 à 2147483647 |
Erreurs Ethernet | Affiche la somme, sur tous les ports, des valeurs d’objets de liaison Ethernet suivantes : Éliminations en entrée, Erreurs en entrée, Protocoles inconnus en entrée, Éliminations en sortie, Erreurs en sortie, Erreurs d’alignement, Erreurs FCS, Collisions simples, Collisions multiples, Erreurs de test SQE, Transmissions différées, Collisions retardées, Collisions excessives, Erreurs de transmission MAC, Erreurs de détection de porteuse, Trame trop longue et Erreurs de réception MAC. | 0 à 2147483647 |
Paquets perdus en connexions concurrentes | Affiche le nombre de pertes de paquets de connexion concurrente du dispositif. | 0 à 2147483647 |
Synchronisation temporelle
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
CIP Sync valide | Indique si un maître de temps CIP Sync valide existait sur le fond de panier au moment d’un événement. | Oui ou Non |
Délai CIP Sync expiré | Indique qu’un maître de temps CIP Sync valide existait sur le fond de panier au moment d’un événement, mais qu’il a expiré depuis. | Oui ou Non |
Identité de l’horloge maître | Affiche l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé. | Nombre hexadécimal de 8 octets |
Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système | Affiche le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système. Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour PTP. | -9223372036854775808 à 9223372036854775807 |
Horodatage du décalage de l’horloge locale | Affiche l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS_mmm_μμμ_nnn(UTC-00:00).
| Heure valide ou aucune valeur en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Fournir une réponse