Diagnostiquer un problème survenu sur un dispositif

Utilisez
Diagnostics du dispositif
pour diagnostiquer un problème. L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :
  • Vous travaillez hors ligne.
  • Il existe une discordance d’identité.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un dispositif
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Informations du dispositif
    .
  2. Consultez les diagnostics du dispositif dans
    Diagnostics du dispositif
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal