Paramètres de l’affichage Informations du dispositif

L’affichage
Informations du dispositif
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL:
Aucune donnée en ligne ne s’affiche lors de la création du dispositif ou lorsqu’il est en mode hors ligne. Les paramètres et valeurs sont basés sur le dispositif en cours de configuration. Les paramètres et valeurs qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
Paramètre
Description
Identification
Affiche les informations qui identifient le dispositif :
  • Fournisseur
  • Type de produit
  • Code du produit
  • Révision
  • Numéro de série
  • Nom du produit
    (lu à partir du dispositif)
  • Série
  • Date de fabrication
  • Référence garantie
  • Référence catalogue
État - Défaut majeur/mineur
Affiche la présence d’un défaut majeur ou mineur.
Pour un dispositif numérique, les valeurs suivantes sont disponibles :
  • Défaut EEPROM
  • Défaut de fond de panier
  • Aucun
Pour un dispositif analogique, les valeurs suivantes sont disponibles :
  • Comm. perdue avec le propriétaire
  • Défaut de canal
  • Aucun
Pour les autres dispositifs, les valeurs suivantes sont disponibles :
  • Aucun
  • Irrécupérable
  • Récupérable
État - État interne
Affiche l’état opérationnel actuel du dispositif. Les valeurs possibles incluent :
  • Auto-test
  • Mise à jour Flash
  • Défaut de communication
  • Non connecté
  • Mauvaise configuration Flash
  • Défaut majeur
  • Mode Exécution
  • Mode Programme
  • (16#xxxx) inconnu
Astuce
 : Si le mauvais dispositif est sélectionné dans
Ajouter un dispositif
, une valeur hexadécimale s’affiche. Une description textuelle de cet état n’est donnée que lorsque l’identité du dispositif fournie correspond au dispositif réel.
État - Configuré
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si le dispositif a été configuré par un automate propriétaire qui lui est connecté.
Une fois le dispositif configuré, il reste configuré jusqu’à sa réinitialisation ou mise hors tension puis sous tension, même si le propriétaire coupe la connexion vers le dispositif.
Ceci concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication.
État - Attribué
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
Ceci concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication.
État - Identité du dispositif
Affiche si le dispositif physique correspond ou non à la configuration dans l’affichage
Présentation
.
  • Correspondance
     - Le dispositif physique correspond à ce qui a été spécifié dans l’affichage
    Présentation
    et les éléments suivants doivent s’accorder :
    • Fournisseur
    • Type de dispositif
      (combinaison du type et du code du produit pour un fournisseur donné)
    • Révision majeure
  • Discordance
     - Le dispositif physique ne correspond pas à ce qui a été spécifié dans l’affichage
    Présentation
    .
Astuce
 : L’identité du dispositif ne tient pas compte des paramètres
Détrompage électronique
ou
Révision mineure
spécifiés dans l’affichage
Présentation
. Les dispositifs génériques, tels que les dispositifs 1756, indiquent toujours une discordance car la clé générique configurée ne correspond à aucun dispositif cible.
Matériel du temporisateur (si activée)
Affiche si le matériel du temporisateur est
OK
ou
En défaut
.
Temporisateur synchronisé (si activée)
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si l’heure du dispositif est coordonnée avec le maître.
État - Mode de protection
Affiche la protection du dispositif lorsqu’il est en ligne. Le mode de protection dépend du dispositif et peut inclure :
  • Explicite
  • Implicite
  • Aucun
Astuce
 : Lorsque le dispositif est hors ligne ou en cas d’échec de la communication avec le dispositif, le champ est vide.
Diagnostic
Ouvre Diagnostics du dispositif pour les informations de diagnostic.
Réinitialiser le dispositif
Lance la réinitialisation du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT
 : Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
Astuce
 :
  • Certains dispositifs peuvent renvoyer une erreur en cas de requête de réinitialisation tentée.
  • Un automate ne peut pas être réinitialisé.
  • Les dispositifs sécurisés peuvent être réinitialisés lorsqu’ils sont configurés avec la connexion de sécurité. Sinon, ils peuvent renvoyer une erreur si une réinitialisation est tentée.
Réinitialiser le module A
(Dispositifs duplex uniquement) Lance la réinitialisation sur le Module A du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT
 : Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
Astuce
 :
  • Certains dispositifs peuvent renvoyer une erreur en cas de requête de réinitialisation tentée.
  • Un automate ne peut pas être réinitialisé.
Réinitialiser le module B
(Dispositifs duplex uniquement) Lance la réinitialisation sur le Module B du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT
 : Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
Astuce
 :
  • Certains dispositifs peuvent renvoyer une erreur en cas de requête de réinitialisation tentée.
  • Un automate ne peut pas être réinitialisé.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal