Affichage Informations du dispositif
Utilisez l’affichage
Informations du dispositif
pour afficher les informations sur le dispositif et son état lorsqu’il est en ligne.Utilisez l’affichage
Informations du dispositif
pour :- Déterminer l’identité du dispositif.
- Afficher l’état opérationnel actuel du dispositif.
- Afficher si le dispositif a été configuré par l’automate propriétaire.
- Afficher si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
- Récupérer les dernières informations du dispositif.
- Réinitialiser un dispositif à son état de mise sous tension.
- Si compatible, afficher le mode de protection du dispositif.
CONSEIL:
Les données de l’affichage
Informations du dispositif
proviennent directement de ce dernier. L’affichage Informations du dispositif
n’est pas disponible lorsque la connexion est définie sur Écoute seule.Fournir une réponse