Paramètres de l’affichage Limites
L’affichage
Limites
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Blocage haut | Affiche la valeur la plus élevée qu’un canal de sortie est autorisé à atteindre dans le processus de contrôle. |
Blocage bas | Affiche la valeur la plus basse qu’un canal de sortie est autorisé à atteindre dans le processus de contrôle. |
Désactiver toutes les alarmes | Cochez pour désactiver les alarmes du canal actuel ; toutes les entrées d’alarmes sous cette case sont désactivées. Les alarmes Blocage haut et Blocage bas sont également désactivées, mais les limites réelles sont ellesmêmes encore effectives et donc indiquées audessus de la case de désactivation. |
Verrouiller les alarmes de limite | Cochez pour maintenir les alarmes de limite haute et de limite basse même après la fin de la condition. Les alarmes de limite haute et de limite basse sont définies si le niveau de sortie demandé dépasse l’une des limites (> haute ou < basse). |
Rampe en mode Exécution | Active un effet de rampe en mode Exécution. L’effet de rampe se produit entre le niveau de sortie actuel et toute nouvelle valeur de sortie reçue. La sortie n’est autorisée à changer qu’au taux limite de rampe configuré, toutes les 35 millisecondes. Si vous sélectionnez Rampe en mode Exécution dansTaux de rampe , saisissez la fréquence maximale de changement, en unités d’ingénierie par seconde, qu’une sortie peut effectuer. |
Taux de rampe | Affiche le taux maximal de changement qu’une sortie peut atteindre en unités d’ingénierie/seconde. Le taux de rampe sert également de point déclencheur pour une alarme de limite de taux de rampe lorsque Rampe en mode Exécution est sélectionné. Vous pouvez également utiliser la limite du taux de rampe pour appliquer un effet de rampe vers une valeur définie par l’utilisateur dans le mode Programme ou Défaut. |
Verrouiller l’alarme de vitesse | Cochez pour maintenir l’alarme de variation même après la fin de la condition. L’alarme de taux de rampe est définie si un changement minimal d’entrée est détecté entre les échantillons d’un canal. |
Déverrouiller | Déverrouille la condition d’alarme adjacente. |
Déverrouiller tout | Déverrouille toutes les alarmes pour le canal. |
Fournir une réponse