Affichage Limites
L’affichage
Limites
permet de configurer les limites de sortie sur les dispositifs de sortie analogique 1756-OF4 et 1756-OF8 fonctionnant en mode Virgule flottante et sur le dispositif analogique 1756-IF4FXOF2F. Définissez des limites de blocage et de rampe pour empêcher que l’équipement soit endommagé.Utilisez l’affichage
Limites
pour :- Saisir des limites de blocage.
- Activer un effet de rampe en mode Exécution.
- Saisir un taux de rampe.
- Désactiver ou verrouiller les alarmes de blocage.
- Maintenir les alarmes de limite haute et de limite basse même après la fin de la condition.
- Maintenir l’alarme de variation même après la fin de la condition.
Fournir une réponse