Paramètres de l’affichage CanalX
L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles lorsque le dispositif fonctionne en mode Virgule flottante ou Nombre entier.
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de sortie | Spécifie si la sortie est Courant ou Tension. |
Plage de sortie | Spécifie la plage de sortie du dispositif :
|
Décalage de canal | Afffiche la valeur de décalage ajoutée à la sortie pendant le calcul du calibrage afin de compenser les inexactitudes du capteur. Ces dispositifs sont isolés afin d’éviter toute interaction entre les canaux. |
Maintenir pour initialisation | Sélectionnez pour que le dispositif maintienne inchangé le signal de sortie jusqu’à ce que la valeur de sortie reçue de l’automate se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue. La sortie est maintenue quand :
Le maintien des canaux de sortie via HoldForInit permet à l’automate de se synchroniser avec la sortie, ce qui lisse les transitions de sortie et empêche les transitoires rapides lorsque le contrôle reprend après une interruption. L’instruction PID bénéficie d’une fonctionnalité de redémarrage sans à-coup, ce qui permet d’utiliser Maintenir pour initialisation .La sortie peut ramper vers la valeur configurée maintenue lorsqu’une transition se produit. Dans ce cas, ce mouvement de rampe continue jusqu’à son achèvement ou jusqu’à ce que la valeur de sortie provenant de l’automate se trouve à 0,1 % du signal de sortie. Lorsque Maintenir pour initialisation n’est pas coché, la sortie passe aussi rapidement que possible à la première valeur commandée par l’automate. |
Unités d’ingénierie | Affiche le nom de l’unité d’ingénierie. |
Signal haut | Affiche la valeur de mise à l’échelle haute en unités de signal du dispositif. Cette valeur est mise à l’échelle à la valeur Ingénierie haute . |
Ingénierie haute | Affiche la valeur en unités d’ingénierie utilisateur vers laquelle le Signal haut est mis à l’échelle. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le dispositif sont exprimées en unités d’ingénierie. |
Signal bas | Affiche la valeur de mise à l’échelle basse en unités de signal du dispositif. Cette valeur est mise à l’échelle à la valeur Ingénierie basse . |
Ingénierie basse | Affiche la valeur en unités d’ingénierie utilisateur vers laquelle le Signal bas doit être mis à l’échelle. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le dispositif sont exprimées en unités d’ingénierie. |
État de sortie en mode Programme Maintenir le dernier état | Maintient la dernière valeur de la sortie actuelle lorsque l’automate passe en mode Programme ou lorsqu’une connexion est bloquée et que la connexion est fermée. |
État de sortie en mode Programme Valeur définie par l’utilisateur | Passe à la valeur spécifiée par l’utilisateur lorsque l’automate propriétaire bascule en mode Programme ou lorsqu’une connexion est bloquée. IMPORTANT : Si vous sélectionnez Valeur définie par utilisateur , vous devez saisir une valeur et sélectionner Effet de rampe vers valeur déf. par utilisateur . |
État de sortie en mode Programme Effet de rampe vers valeur déf. par utilisateur | Sélectionnez pour appliquer l’effet de rampe à la sortie jusqu’à la valeur définie par l’utilisateur, au Taux de rampe spécifié dans l’affichage Limites lorsque la sortie passe en mode Programme ou est bloquée. |
État de sortie en mode Défaut Maintenir le dernier état | Maintient la sortie actuelle à sa dernière valeur lorsque la communication est perdue et que la sortie passe à son état de défaut. |
État de sortie en mode Défaut Valeur définie par l’utilisateur | En cas de défaut, passe à la valeur spécifiée par l’utilisateur. Saisissez la valeur dans la zone. IMPORTANT : Si vous sélectionnez Valeur définie par utilisateur , vous devez saisir une valeur et sélectionner Effet de rampe vers valeur déf. par utilisateur . |
État de sortie en mode Défaut Effet de rampe vers valeur déf. par utilisateur | Sélectionnez cette option pour appliquer l’effet de rampe à la sortie jusqu’à la valeur définie par l’utilisateur, au Taux de rampe spécifié dans l’affichage Limites . |
Taux de rampe | Affiche le taux de rampe. L’effet de rampe des sorties limite la vitesse à laquelle un signal de sortie analogique peut changer. Il évite ainsi aux transitions rapides de sortie d’endommager les dispositifs externes contrôlés par les sorties. Définissez Taux de rampe dans l’affichage Limites . |
Fournir une réponse