Affichage CanalX

L’affichage
CanalX
vous permet de configurer un canal sur les dispositifs de sortie analogiques non isolés 1756-OF4 et 1756-OF8 ou de configurer un canal de sortie sur le dispositif 1756-IF4FXOF2F.
Utilisez l’affichage
CanalX
pour :
  • Spécifier le type de sortie et la plage de fonctionnement
  • Spécifier l’état de sortie en mode programme
  • Spécifier l’état de sortie en mode Défaut
  • Si compatible, saisir des valeurs de mise à l’échelle
  • Si compatible, saisir une valeur de décalage de capteur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal