Valeur du CanalX au-dessus de la plage
L’une de ces conditions d’erreur se produit :
Condition | Solution |
|---|---|
Valeur de signal haut du CanalX au-dessus de la plage. | Entrez une valeur valide comprise dans la plage autorisée. Consultez Limite basse et limite haute pour connaître les limites. |
Valeur de signal bas du CanalX au-dessus de la plage. | Entrez une valeur valide comprise dans la plage autorisée. Consultez Limite basse et limite haute pour connaître les limites. |
Valeur de programme définie par l’utilisateur du CanalX au-dessus de la plage. | Entrez une valeur comprise dans les limites de blocage haut et bas définies dans l’affichage Limites . |
Valeur de défaut définie par l’utilisateur du CanalX au-dessus de la plage. | Entrez une valeur comprise dans les limites de blocage haut et bas définies dans l’affichage Limites . |
Valeur de limite de fréquence du CanalX au-dessus de la plage. | Entrez une valeur inférieure à la valeur maximale autorisée de 32 767. |
Valeur RTS au-dessus de la plage. Valeur = « xx », valeur maximale = « yy ». | Entrez une valeur inférieure à la valeur maximale autorisée. |
Valeur d’alarme de vitesse du CanalX au-dessus de la plage. Valeur = « xx », valeur minimale = « yy ». | Entrez une valeur inférieure à la valeur maximale autorisée. |
Fournir une réponse