Rechercher
Module analogique de sécurité 1734
Résolution des problèmes
Objet d’extension de balise : erreur interne
La valeur est en dessous de la plage
La valeur est au-dessus de la plage
Valeur non valide
Le membre n’a pas réussi à définir la valeur
Le membre n’a pas réussi à obtenir la valeur
La valeur n’est pas un multiple de 10
La valeur de comparaison est au-dessus de la plage
La valeur de comparaison est supérieure ou égale à la valeur Basse
Valeur d’alarme non valide
La valeur de la zone morte est au-dessus de la plage
La valeur de la zone morte est au-dessus de la plage
La valeur de la zone morte est en dessous de la plage
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal