Paramètres de l’affichage Action Défaut/Programme

Paramètre
Description
Points
Indique le point auquel la configuration s’applique.
État de sortie en
Mode Programme
Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque le mode de l’automate passe à Programme. Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (par défaut)
  • Activé
  • Maintien
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution.
État de sortie en
Mode Défaut
Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque la connexion entre l’automate et le dispositif de sortie est interrompue. Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (par défaut)
  • Activé
  • Maintien
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal