Affichage Action Défaut/Programme

Utilisez cet affichage pour configurer les valeurs de défaut et de programme d’état de sécurité que le dispositif utilise lorsque le mode de l’automate passe à Défaut ou Programme. Utilisez cet affichage pour :
  • Définissez une valeur pour chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
  • Définissez une valeur pour chaque sortie lorsque la connexion entre l’automate et le dispositif de sortie est interrompue après avoir été initialement établie.
  • Sélectionnez le mode de réponse des sorties en cas d’échec de communication en mode Programme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal