Paramètres de l’affichage Points (dispositifs de sortie)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Indique le numéro du point auquel cette configuration s’applique. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte en fonction des conditions suivantes :
|
État de sortie en Mode Défaut | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
|
État de sortie du mode Défaut Durée | Détermine pendant combien de temps l’état de la sortie est conservé avant la transition vers l’état de défaut final. |
État de sortie du mode Défaut État final | Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme Durée, le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel. |
Mode en cas d’échec de connexion en mode programme | Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme.
|
Activer les diagnostics | Cette option active la détection de court-circuit et de fil coupé sur le point. |
Fournir une réponse