Affichage Points (dispositifs de sortie)
Utilisez l’affichage
Points
pour :- Afficher un récapitulatif des propriétés des points.
- Configurez le comportement de chaque point de sortie lorsque :
- Un défaut de communication se produit et le dispositif passe en mode Défaut.
- L’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie adopte le comportement sélectionné.
- Un échec de communication se produit lorsque l’automate est en mode Programme.
Fournir une réponse