Loading
ÉTUDE DE CAS | Transformation numérique
Recent ActivityRecent Activity

La maintenance prédictive transforme Shandong Mining

Shandong Mining utilise la technologie de maintenance prédictive pour réduire considérablement le temps et les coûts de maintenance planifiée, ainsi que les taux et les durées de défaillance mécanique

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Gros plan sur des lingots d'or, illustration 3D de deux lingots d'or posés sur une pile régulière de lingots d'or fin 999.9 de 1 kg. Concept d'investissement en métaux précieux, de finance, de banque et de richesse.

Dans l'industrie minière, la concurrence est féroce et l'introduction de la technologie de maintenance prédictive peut améliorer efficacement la compétitivité des entreprises.

La perte d'actifs critiques peut être dévastatrice, en particulier dans le secteur minier. La perte peut entraîner des temps d'arrêt imprévus qui peuvent coûter des milliards USD par an. Pour être plus proactives dans la prévention de ces événements, les organisations industrielles et les entreprises minières commencent à planifier les temps d'arrêt en utilisant des technologies avancées et la maintenance prédictive.

Avec la maintenance prédictive, les actifs critiques sont surveillés et les données des technologies connectées, telles que les capteurs, les systèmes de commande et les machines intelligentes, sont analysées. En tirant parti de la technologie telle que FactoryTalk® Analytics™ et en appliquant la technologie d'apprentissage automatique, les ingénieurs peuvent identifier les opérations normales et élaborer des modèles de données pour aider à prédire, surveiller et atténuer les défaillances ou problèmes futurs dans le cadre d'une stratégie de maintenance préventive.

L'utilisation d'une solution d'analyse prescriptive aide les clients à atteindre des résultats commerciaux tels que l'amélioration du taux de rendement synthétique, la réduction des temps d'arrêt et l'amélioration de la qualité ou des processus.

Logo des prix de leadership transformationnel Smart Industry IIoT Pioneer

« Avec la maintenance prédictive, les actifs critiques sont surveillés et les données provenant des technologies connectées sont analysées. »


À propos de Shandong Mining

Shandong Mining maintient une chaîne industrielle complète, de l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, le raffinage et la vente de produits aurifères, ainsi que la recherche et le développement scientifique et technologique pertinents. Pour donner une idée de la taille et de l'étendue de ses activités, avec Barrick Gold Corporation, Shandong Mining exploite la mine d'or Veladero, la plus grande mine d'or d'Argentine et la deuxième plus grande d'Amérique du Sud.

Shandong Mining a construit un centre de données de plate-forme cloud de l'Internet industriel des objets (IIoT) intelligent dans le parc logiciel Optical Valley, district de Huangdao, ville de Qingdao, province du Shandong.

Grâce à ce centre, Shandong Mining souhaitait unifier le matériel, le logiciel, le réseau et d'autres ressources en utilisant le cloud computing, le big data et les technologies mobiles. Le système devait gérer les données opérationnelles des équipements de convoyeur, les données d'information client et fournir une gestion complète du cycle de vie des équipements.

Pour ce projet, Shandong Mining s'est concentré sur le fonctionnement du convoyeur à bande.

Transformation numérique : le moment est venu

Comme d'autres industries cycliques, l'industrie minière est tributaire d'une croissance économique mondiale régulière et des fondamentaux du marché, mais aussi d'une demande croissante de matériaux pour soutenir les nouvelles technologies.

Le secteur est toujours confronté à d'importants défis opérationnels, notamment en matière d'efficacité des processus et de contrôle des coûts, en particulier pour la maintenance des équipements.   

Les sociétés minières sont confrontées à ces mêmes défis depuis des décennies, mais la possibilité de les résoudre s'est accrue avec l'ajout d'une nouvelle variable : transformation numérique.

La transformation numérique offre une opportunité majeure pour relever certains des plus grands défis de l'industrie minière. Le Forum économique mondial prévoit que les initiatives de transformation numérique généreront une valeur de plus de USD 320000000000,00 entre 2016 et 2025.

Avec la maturité de l'IoT et de la technologie du big data, Shandong Mining a décidé qu'il était temps d'investir dans la transformation numérique. L'objectif : améliorer la surveillance en temps réel des équipements, notamment les vibrations, la température, la pression et le bruit.

Surtout dans les grandes industries telles que l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, la durée de fonctionnement des actifs critiques est un facteur déterminant. Cela inclut également les machines critiques dans les opérations de fabrication continue. L'utilisation de la maintenance préventive permet aux clients de surveiller les prévisions et d'analyser les détails sans avoir besoin de créer leurs propres modèles de données ou de concevoir leurs propres solutions.

L'équipe s'est également concentrée sur l'analyse des données, la défaillance prédictive des équipements et les options supplémentaires pourservice à distance et le dépannage afin de rendre la maintenance plus intelligente et plus fiable tout en réduisant les coûts.


« Avec la maturité de l’IoT – et de la technologie du Big Data – Shandong Mining a décidé qu’il était temps d’investir dans la transformation numérique. »


Résultats

Alors que les investissements dans la fabrication intelligente se chiffrent en milliards, de nombreuses entreprises constatent qu'elles manquent de leadership, d'infrastructure et de compétences pour mettre en œuvre avec succès des projets de transformation numérique. Le problème ne se limite pas aux industries lourdes : une étude de Gartner a montré que, dans tous les segments de marché, 85 % des projets de big data échouent.

La réussite des initiatives dans l'industrie minière nécessite la capacité à exploiter efficacement les données, puis à les partager avec tous ceux qui ont besoin de voir les informations historiques et en temps réel pour prédire et aider à prévenir les temps d'arrêt.


« La valeur de la transformation numérique pour Shandong Mining est indéniable. »


Le fonctionnement du système de maintenance de Shandong Mining est contrôlé de manière intelligente, et l'effet attendu en matière d'exploitation et de maintenance peut permettre d'économiser 12 % des coûts de maintenance planifiés et 30 % des coûts de maintenance, de réduire de 50 % le temps d'arrêt pour défaillance mécanique et de 70 % le taux de défaillance.

La valeur de la transformation numérique pour Shandong Mining est indéniable. En s'appuyant sur cette expérience comme guide, les entreprises minières qui entreprennent des initiatives similaires doivent être intentionnelles et bien planifiées dans leur approche, définir la stratégie et la feuille de route, et aborder la transformation numérique comme un parcours et non comme une destination.

Publié 13 juillet 2022

Sujets: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Transformation numérique Maintenance et assistance industrielles FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk Analytics
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left La maintenance prédictive transforme Shandong Mining
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose