Loading
Étude de cas | L’entreprise connectée
Recent ActivityRecent Activity

Les mises à niveau du système de manutention des bagages de l'aéroport SEA réduisent les temps d'arrêt

La modernisation de l'aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA) améliore la disponibilité et la fiabilité du système de manutention des bagages pour s'adapter à l'augmentation prévue du nombre de passagers, permettant aux voyageurs de circuler et d'arriver à l'heure.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Deux hommes transportant leurs bagages qui étaient sur un tapis à bagages dans un terminal d'aéroport

Défi

  • Gérer une augmentation de la capacité de passagers de plus du double, à 2600 passagers par heure, prévue pour les prochaines années, tout en améliorant la disponibilité du système de manutention des bagages à l'aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA).

Solutions

  • Stratix® 5400 utilisant le protocole DLR-DHCP (Device Level Ring Dynamic Host Configuration Protocol).
  • PowerFlex® 525 Drive-In-A-Box.
  • Un réseau unique utilisant la conception EtherNet,IP™ est une application inédite dans un aéroport.
  • Configuration automatique de dispositif (ADC) pour une gestion rapide, automatique, dynamique et centralisée de la distribution.

Résultats

  • Des systèmes à haute fiabilité réduisent les temps d'arrêt imprévus.
  • Un système entièrement redondant sans point de défaillance unique pour réduire les temps d'arrêt.
  • Le système permet à l'aéroport d'étendre facilement les opérations de manutention des bagages pour répondre à la demande croissante de voyages internationaux.

Les aéroports sont des opérations logistiques finement orchestrées, qui déplacent les personnes, les avions et les produits en toute sécurité, de manière sécurisée et sans délai.

Même le plus petit couac peut créer le chaos, c'est pourquoi des entreprises comme Intellimodus, un intégrateur de solutions, se spécialisent dans la conception de systèmes pour les aéroports qui livrent les bagages aux passagers à destination dans le monde entier.

Un système avancé est crucial pour un fonctionnement sans faille à Aéroport de SEA. Plus de 50000000 de personnes ont transité par SEA en 2019. SEA a été l'aéroport à la croissance la plus rapide aux États-Unis au cours des cinq dernières années.

L'aéroport a besoin d'un système de gestion des bagages (BHS) sans faille pour maintenir une excellente satisfaction des voyageurs et répondre aux exigences supplémentaires de la Transportation Security Administration (TSA) avec des machines de détection d'explosifs (EDS) pour une sécurité et une sûreté des passagers accrues.

L'aéroport souhaitait passer à un contrôle décentralisé de son BHS avec un système sûr et redondant. Cela permettrait d'améliorer la satisfaction des clients – garantir que le système soit toujours disponible – et de permettre à l'aéroport de continuer à se développer pour répondre aux demandes de voyages mondiaux.

Stratégie décentralisée

Le bureau d'ingénierie de SEA a travaillé avec Intellimodus et Rockwell Automation pour développer un système sans point de défaillance unique dans le système décentralisé. Pour le projet d'optimisation des bagages dans les terminaux domestiques et le projet d'installation d'arrivée internationale, Rockwell Automation, avec BNP Associates et Intellimodus, a développé le Drive-In-A-Box (DIAB).

La configuration DIAB utilise des variateurs de fréquence PowerFlex 525 avec configuration automatique de dispositif (ADC), permettant le remplacement non perturbateur d'un variateur en quelques minutes – maintenant une expérience positive pour les voyageurs en réduisant le risque de retards potentiels des bagages.

Avec autant d'enjeux dans cette conception, l'équipe a travaillé à la validation du réseau en utilisant une configuration d'automates redondants tout en gardant le DIAB aussi compact que possible. Le système utilise plus de 300 DIAB, chacun avec un variateur de fréquence PowerFlex 525, un sectionneur rotatif, des dispositifs de commande, une carte d'E/S 1799E, des borniers et des connecteurs de cordon rapide en bas.

Vue rapprochée de la configuration Drive-In-A-Box (DIAB) utilisant des variateurs de fréquence PowerFlex 525

Le système utilise également des commutateurs Ethernet industriels Stratix 5400 utilisant le protocole de configuration dynamique d'hôte Device Level Ring (DLR) pour fonctionner comme un serveur qui fournit une attribution automatique d'adresse IP. Cette capacité permet de réduire le temps nécessaire pour remplacer les composants BHS défaillants.

La fonctionnalité télécharge automatiquement l'adresse IP et toute la configuration du composant remplacé, de sorte que le système peut être à nouveau opérationnel en moins de 10 minutes. Auparavant, cela nécessitait que le personnel de maintenance ou d'exploitation saisisse manuellement les données, ce qui prenait 30–45 minutes. Le résultat de la nouvelle solution est une satisfaction client améliorée et une réduction des coûts liés aux bagages perdus.

Offrant un réseau utilisant la conception EtherNet,IP™, il s'agit d'une application inédite dans un aéroport, offrant une meilleure pratique pour minimiser les réseaux de communication multiples, les convertisseurs de réseau et les conversions de données.

En conséquence, le personnel de SEA n'a pas besoin de formation sur plusieurs réseaux ou sur la façon dont les données sont mappées d'un EtherNet,IP™ à un autre. En plus de réduire le temps de formation, Intellimodus a réduit les coûts de programmation et d'intégration tout en tirant parti de l'équipement commercial prêt à l'emploi (COTS), assurant la compatibilité entre OT et IT.

Affichage du panneau de commande qui abrite les automates programmables, les E/S, les commutateurs réseau Stratix, les alimentations et les borniers

Réduction des temps d'arrêt

Les systèmes redondants réduisent les temps d'arrêt en assurant la disponibilité du système.

SEA a amélioré le temps de reprise en simplifiant le remplacement des dispositifs de terrain, en utilisant les fonctionnalités standard de DLR-DHCP et d'ADC incluses dans les composants DIAB. En éliminant un point de défaillance unique et en s'appuyant sur DLR, des commutateurs et des contrôleurs redondants, le BHS de SEA peut continuer à fonctionner, car le réseau est auto-réparateur.

La maintenance peut remplacer sans problème les pièces défectueuses ou les parties du système en panne sans avoir besoin de dispositifs de programmation/configuration (plug and play), ce qui permet à l'aéroport d'atteindre ses objectifs d'efficacité accrue et de réduction des temps d'arrêt dans son BHS.

Résumé

Ces solutions développées par Rockwell Automation avec Intellimodus et BNP Associates ont augmenté la capacité de manutention et optimisé la disponibilité du système de manutention des bagages à SEA. Les nouveaux systèmes hautement fiables et entièrement redondants réduisent les temps d'arrêt, ce qui permet de livrer les bagages à destination et de maintenir la circulation des personnes.

Publié 12 avril 2021

Sujets: Variateurs Détecteurs et interrupteurs
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left L'aéroport de Seattle réduit les temps d’arrêt de manutention des bagages
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose