En regardant vers l'avenir, Samson Machinery aligne la transformation numérique sur des stratégies de carbone net zéro, conformément aux normes et réglementations internationales.
Samson Machinery, fondée en 1975, est un fabricant de machines de construction de pneus de premier plan à Taïwan. Samson se spécialise dans les machines de construction de pneus hautement personnalisées et soutient les fabricants internationaux dans la production de pneus de haute qualité pour des marques de premier plan telles que Goodyear, Pirelli, Maxxis, Apollo et MRF. Ces dernières années, Samson Machinery a activement poursuivi sa transformation numérique et adhère à ses valeurs fondamentales d'intégrité, de persévérance et de haute qualité. Samson Machinery continue d'innover et d'améliorer ses services pour renforcer la compétitivité sur le marché. Samson Machinery est Gold OEM Partner dans le cadre du programme Rockwell Automation PartnerNetwork™.
- Forte concurrence sur le marché des machines standardisées et produites en masse
- Forte demande des clients finaux pour des informations sur les données des machines
- Pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie des machines
- Réduction des temps d'arrêt de 20 %, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la production
- Informations visualisées en temps réel avec des capacités de collecte de données
- Intégration transparente sur différents systèmes d'exploitation, ce qui améliore l'efficacité de l'intégration des clients finaux
- Sécurité améliorée des machines et des opérateurs de première ligne
Sur un marché mondial hautement concurrentiel pour les machines standardisées et produites en masse, les fabricants développent activement des solutions personnalisées pour se différencier. Cependant, l'industrie des machines a été confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, limitant la production en usine et les capacités de R&D. Ces défis à l'échelle de l'industrie ont un impact direct sur Samson Machinery, influençant les priorités et les pressions auxquelles elle doit faire face.
Pour Samson Machinery, la transformation numérique, l’augmentation de la transparence des données de production et l’optimisation supplémentaire de la flexibilité de la production et de l’efficacité des machines sont devenues des éléments clés pour être compétitif et réussir à l’échelle mondiale.
Pour répondre à différents besoins de production, Samson Machinery s'est tourné vers diverses solutions de Rockwell Automation :
- Le logiciel Studio 5000® Design permet une conception matérielle intuitive dans des environnements virtuels, connectant et intégrant efficacement les contrôleurs, les servovariateurs et d'autres solutions. De plus, en incorporant des modules EtherNet,IP, le matériel gagne en connectivité réseau.
- FactoryTalk® Optix™, intégré aux capteurs d'équipement, capture des données contextualisées et visualise la surveillance en temps réel des processus de production via une interface unique. De plus, en se connectant à des applications cloud de tierce partie, les opérateurs peuvent surveiller à distance, effectuer des analyses approfondies et optimiser les opérations de fabrication.
- Le système de commande à double cœur de l'automate sépare les circuits de sécurité et de production pour fonctionner indépendamment. Lorsqu'une anomalie est détectée, le système peut intervenir immédiatement et arrêter automatiquement les opérations, créant ainsi un environnement de production plus sûr et plus efficace.
« En plus des solutions matérielles et logicielles, nous nous appuyons également sur les services de conseil industriel OEM pour relever les défis rencontrés lors du déploiement initial, tels que les problèmes de R&D, de main-d'œuvre et de planification d'usine. Cela garantit une intégration transparente dans les systèmes existants, accélérant le processus de transformation », a déclaré Kevin Lin, responsable technique R&D chez Samson Machinery.
Grâce à ces outils, Samson Machinery a tiré parti de la technologie numérique et d'un système de commande double cœur pour transformer les données en résultats concrets d'efficacité de la ligne de production, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 20 %.
La grande compatibilité des machines avec divers systèmes a considérablement abaissé la barrière d'intégration tout en améliorant la sécurité de la ligne de production. Cette approche globale renforce la résilience opérationnelle et les capacités de prise de décision.
« Avec l'intégration des outils numériques de Rockwell Automation, nous avons amélioré les capacités d'application des données, renforçant ainsi la sécurité et la stabilité des produits. En conséquence, Samson a pu transformer en continu son industrie à forte intensité de main-d'œuvre vers une production automatisée et entrer avec succès dans les trois principaux marchés mondiaux de l'industrie des pneumatiques », a déclaré Lin.
Publié 23 juin 2025
Vous pourriez également être intéressé par