Loading
Étude de cas | Chimie
Recent ActivityRecent Activity

Éliminez le « lot » du mélange et du mélange chimiques

OEM Powell fournit des systèmes modulaires en ligne personnalisés qui améliorent l'efficacité, réduisent les déchets et économisent de l'espace – dès le premier jour

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
skid de mélange chimique en ligne multi-flux

Défi

  • Améliorer l'efficacité du mélange et du brassage chimiques avec des systèmes personnalisés et clé en main dotés d'un procédé continu en ligne.

Solutions

  • PlantPAx Système de commande distribué (DCS)
  • Automates programmables Allen-Bradley ControlLogix ou CompactLogix
  • Terminaux graphiques Allen-Bradley PanelView
  • Clients légers Allen-Bradley VersaView

Résultats

  • Réduit l'encombrement au sol et accélère l'installation.
  • Améliore l'efficacité du système et réduit les déchets de matériaux.
  • Accélère le nettoyage en place et le changement de production.
  • Conçu pour l'extensibilité et les évolutions technologiques futures. 

La différenciation des produits est la clé du succès pour les producteurs de produits chimiques d'aujourd'hui. Les entreprises qui proposaient autrefois des produits simples, assez indiscernables de ceux de leurs concurrents – comme l'eau de Javel – produisent désormais une gamme vertigineuse de mélanges.

Ces produits plus complexes ont imposé de nouvelles exigences aux systèmes de mélange et d'homogénéisation chimiques.

« Au départ, les systèmes étaient très basiques et se contentaient généralement de diluer un produit chimique plus concentré », a déclaré Brent Hardman, PDG de Powell. « Les systèmes ont évolué au fil du temps et doivent désormais mélanger plusieurs produits chimiques pour des recettes qui incluent des parfums, des tensioactifs et d'autres substances. »

Spécialisée dans les équipements de traitement montés sur châssis, Powell aide les producteurs de produits chimiques à relever les défis contemporains depuis 1964. Aujourd'hui, les équipements Powell sont présents dans plus de 40 pays – et produisent 80 % de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) fabriqué en Amérique du Nord. L'entreprise du Michigan est également reconnue pour ses systèmes de mélange et de dilution de produits chimiques.

Défis des systèmes par lots

Les systèmes de mélange et d'homogénéisation constituent le cœur du processus de production chimique. En amont, les systèmes sont connectés aux sources de matières premières. La sortie du système est distribuée aux systèmes de remplissage ou de conditionnement – ou devient une matière première pour un processus ultérieur.

Les équipements de traitement par lots sont la norme pour le mélange et le brassage de produits chimiques depuis des décennies. Les systèmes par lots exécutent une séquence d'étapes sur un volume défini de matière. Une fois le lot terminé, le système doit être arrêté et nettoyé en profondeur avant d'exécuter le lot suivant.

Avec la complexification des recettes – et la fréquence accrue des changements de production – les lacunes des systèmes de traitement par lots existants sont apparues.

« Avec un système par lots, il y a beaucoup de temps d'arrêt pour le changement de production », a déclaré Hardman. « Et parce que le système est basé sur le volume total des cuves, il peut y avoir un gaspillage important de matières premières à la fin. »

Pour relever ces défis, de plus en plus de clients de Powell convertissent les processus par lots existants en systèmes continus en ligne.

Meilleure efficacité de traitement

Les skids Powell de mélange et d'homogénéisation en ligne multi-courants sont des systèmes continus qui peuvent mélanger simultanément plusieurs flux de matières premières liquides avec la précision requise pour produire une grande variété de produits.

Les systèmes montés sur skids, clé en main, nécessitent un espace au sol minimal – et sont livrés programmés et prêts à l'installation.

« Au fil des années, nous avons acquis une expertise technique importante qui nous permet de personnaliser chaque système pour répondre à des spécifications de produit très précises », a expliqué Hardman. « Le résultat est un produit final reproductible – et une perte de matière première moindre que dans un système par lots. »

Le système en ligne utilise des débitmètres volumétriques et d'autres outils pour mesurer automatiquement chaque flux de matériaux de façon continue. Le système maintient le rapport de chaque matériau à l'ensemble, conformément aux exigences de la recette.

Le système de commande surveille en continu le processus et est programmé pour ajuster instantanément les débits de flux en cas d'irrégularité du processus. Les mélangeurs statiques mélangent en continu les flux de matériaux pour créer une substance homogène.

« Grâce au mélange et à l'homogénéisation en ligne, nous pouvons passer plus facilement d'une recette à l'autre », a déclaré Hardman. « Et comme les grands réservoirs ne sont pas impliqués, nous minimisons le temps et le volume d'eau nécessaires pour le nettoyage. »

Les systèmes Powell incluent également une fonctionnalité de nettoyage en place (NEP) en ligne. Dans la plupart des cas, la fonction NEP est automatisée et incluse dans la recette d'un mélange particulier.

Système de commande prêt pour l'avenir

Quelle que soit l'application, les solutions Powell sont basées sur le système de commande distribué PlantPAx® (DCS) de Rockwell Automation. Selon la complexité, le système fonctionne sur un Allen-Bradley® ControlLogix® ou CompactLogix™ automate programmable. Les systèmes sont intégrés sur un réseau EtherNet,IP™ et, pour l'IHM, incluent généralement des terminaux graphiques PanelView™ ou des clients légers VersaView®.

L'entreprise a d'abord fait appel à Rockwell Automation lorsqu'elle a fait passer ses systèmes de la logique à relais aux automates programmables au milieu des années 1980. Depuis, Powell migre continuellement vers de nouvelles technologies pour répondre aux besoins des clients.

« L'un des plus grands avantages que nous avons tirés de la plateforme Rockwell Automation est la flexibilité pour les changements futurs », a déclaré Hardman. « L'épine dorsale de notre système de commande nous permet d'ajouter facilement de nouvelles capacités à un coût minimal pour nos clients. »

Actuellement, l'entreprise explore l'ajout de plus de technologies numériques à ses systèmes.

« C'est la vague du futur », a déclaré Hardman. « Qu'il s'agisse d'analyses de données, de surveillance à distance ou d'intelligence artificielle, nous cherchons continuellement des moyens rentables d'améliorer nos services pour nos clients. »

 
En savoir plus sur nos solutions OEM

Publié 4 novembre 2021

Sujets: Optimize Production Chéëmìícæål Génération de puissance Systèmes de contrôle-commande Automates programmables Variateurs PlantPAx
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Éliminez le « lot » du mélange et du mélange chimiques
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose