Loading
Étude de cas | Constructeurs de machines et d’équipements
Recent ActivityRecent Activity

La fabrication avancée aide un OEM d’assemblage avancé à réduire de moitié les délais de livraison

La fabrication avancée et flexible a permis de gagner du temps de programmation et a permis à Lanco Integrated de réorienter la production pour créer rapidement des machines de test pour le COVID-19.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Deux hommes travaillant à la construction d’un produit

Défi

  • Réduire les délais de livraison pour produire rapidement des machines pour les kits de test rapide du COVID-19

Solutions

  • La fabrication avancée et flexible a permis de gagner du temps de programmation et a permis au constructeur de machines de réorienter la production
  • Les contrôleurs CompactLogix™ ont permis à plusieurs programmeurs de travailler simultanément sur les machines en ligne
  • Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® a fourni un environnement commun pour les utilisateurs programmant les contrôleurs CompactLogix dans des configurations standard et de sécurité

Résultats

  • La sélection intelligente des partenaires a accéléré la fourniture des pièces et des solutions
  • Les modèles et produits standard ont réduit le temps de conception et les exigences de formation

Peu de fabricants ont échappé à la perturbation massive provoquée par la COVID-19. Malgré l'impact sur les opérations, la chaîne logistique et les personnes, les entreprises impliquées dans la production d'équipements de protection et de dispositifs médicaux essentiels ont dû trouver des moyens de réagir rapidement.

Le besoin d'agilité et de résilience a obligé les fabricants à repenser la manière de résoudre les défis immédiats tout en tenant compte des systèmes qui répondent aux opportunités futures, aux changements de la demande et aux défis de la main-d'œuvre.

Dans tout environnement perturbateur, apprendre ce qui fonctionne et ce qui est possible crée des opportunités pour les entreprises afin de protéger les opérations et d'aider les employés pendant une crise, puis de créer un avantage concurrentiel futur.

Lanco Integrated, une entreprise de conception et de construction sur mesure, est un excellent exemple de la manière dont une fabrication avancée flexible et la gestion de la chaîne logistique complexe permettent à une entreprise de réorienter sa fabrication et de garder une longueur d'avance sur l'évolution rapide des conditions mondiales.

Fabrication flexible et plus rapide

Lanco, une entreprise de conception et de construction sur mesure, a l'habitude de gérer avec soin un flux complet de projets avec des délais serrés. Les perturbations commerciales – en l'occurrence une pandémie mondiale – ont encore resserré les délais.

Le client final de Lanco développait des kits de résultats rapides pour tester la COVID-19. Plus Lanco pouvait créer rapidement cette machine, plus vite elle pouvait être déployée pour potentiellement sauver des vies.

La signature du projet nécessitait que Lanco atteigne de nouveaux niveaux de productivité, repousse les limites de la fabrication flexible et teste la chaîne logistique de nouvelles façons.

L'équipe d'ingénierie agile de Lanco s'est appuyée sur Rockwell Automation pour la norme de commande de la machine parce que :

  • Des performances et une vitesse éprouvées des automates programmables ont amélioré la vitesse de production et le rendement
  • Capacité à calculer correctement la taille du moteur pour des performances de puissance de crête dans les applications à force élevée afin d'améliorer l'efficacité et la consommation d'énergie
  • La durabilité des produits réduit les temps d'arrêt imprévus
  • L'utilisation de produits standard réduit les besoins en formation du personnel

Lanco programme des machines avec le matériel et le logiciel de Rockwell Automation® depuis plus de 30 ans – chaque machine étant une création personnalisée.

En raison du délai serré, les ingénieurs du projet se sont appuyés sur les contrôleurs CompactLogix pour de nombreuses raisons – mais surtout parce que c'était la seule solution qui permettait à deux programmeurs de collaborer en ligne et de travailler simultanément sur un seul automate.

De plus, grâce à sa longue expérience et à son succès avec Rockwell Automation, Lanco a développé une bibliothèque d'instructions complémentaires, une solution préparée pour la lecture et l'écriture de balises RFID, et la commande de mouvements servo – réduisant le temps de projet jusqu'à 50 %.

La programmation standard réduit le temps de conception

De nombreux éléments du projet ont contribué à des économies de temps qui ont permis à Lanco de livrer un projet type de 16 semaines en moins de huit semaines.

Les servomoteurs MP-Series™ de Rockwell Automation avec un actionneur de presse à vis à billes linéaire ont fourni le facteur de forme avec une force adéquate pour la taille, avec un montage facile. La conception de l'ensemble, garantissant que la vis à billes et l'actionneur fonctionnent ensemble, a permis à Lanco de gagner un temps de conception considérable.

Pour simplifier et configurer, programmer et entretenir en toute transparence les dispositifs du système de commande, Lanco s'est également appuyé sur :

  • logiciel Studio 5000 Logix Designer®pour gérer les contrôleurs et concevoir le système en toute confiance. Le logiciel fournit un environnement commun pour les utilisateurs programmant les contrôleurs CompactLogix™ dans des configurations standard et de sécurité.
  • terminaux graphiques PanelView™ Plus 7pour créer l'application et aider à simplifier la configuration. Ces terminaux incluaient une connectivité Ethernet et permettaient aux utilisateurs de surveiller les applications à distance.
  • contrôleurs CompactLogix™ 5370, avec des performances supérieures, une capacité accrue, une productivité améliorée et une sécurité renforcée.
  • servovariateurs Kinetix® 5500 EtherNet/IPpour réduire l'encombrement de la machine et simplifier le câblage du système.
  • Les modèles standard ont été utilisés conjointement pour créer une expérience cohérente pour les programmeurs et les utilisateurs finaux, car de nombreuses machines Lanco ont conservé une apparence et une convivialité cohérentes pendant des décennies.

« En nous basant sur les performances passées, nous pouvions faire des hypothèses avant d'avoir la solution en main – je savais que ce que l'équipe allait livrer fonctionnerait comme prévu », a déclaré Chris Burton, responsable du programme de commande chez Lanco. « Tout ce qui réduit le risque et la courbe d'apprentissage – pour nos ingénieurs et pour nos utilisateurs finaux – est précieux. Cela, ainsi que la durabilité et la fiabilité de la solution, nous a donné la confiance que nous pouvions livrer. »

Pour Lanco, la relation de longue date a réduit les conjectures et les reprises.

« Rockwell Automation et le distributeur agréé Horizon ont géré les problèmes potentiels pour déplacer rapidement les pièces », a ajouté Nate Passmore, ingénieur mécanique chez Lanco. « Tout le monde dans la chaîne logistique a fait sa part pour réduire les délais de livraison. Nous travaillions pour le bien commun, et nous avons appliqué cette approche à tout ce que nous faisions, chaque jour. »

Découvrez ce que fait encore Rockwell Automation pour soutenir nos employés, clients et communautés en réponse à la COVID-19.

Les résultats mentionnés ci-dessus sont spécifiques à l'utilisation par Lanco des produits et services de Rockwell Automation en association avec d'autres produits. Les résultats spécifiques peuvent varier pour d'autres clients.

Informations sur les marques commerciales :

Allen-Bradley, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, PanelView Plus, PowerFlex, Rockwell Automation et Studio 5000 Logix Designer sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Publié 13 août 2020

Sujets: Constructeurs de machines et d’équipement Sciences de la vie Variateurs Automates programmables Studio 5000
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left La fabrication avancée aide un OEM d’assemblage avancé à réduire de moitié les délais de livraison
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose