Depuis plus d'un siècle, Rockwell Automation contribue à faire progresser la manière dont le monde construit, déplace et protège ce qui compte le plus. Cet héritage reflète une progression constante, des premiers systèmes de commande aux automates programmables, en passant par les opérations connectées, qui permet à l'industrie de fonctionner avec précision et confiance.
La prochaine vague de progrès consiste à sécuriser les opérations numériques. La connexion des environnements industriels ouvre la voie à de nouvelles perspectives et à une meilleure efficacité, mais elle introduit également un risque accru. De nombreux systèmes de technologie opérationnelle (OT) sont vieillissants, fragmentés et n'ont pas été conçus à l'origine en tenant compte de la cybersécurité. Les outils et stratégies informatiques traditionnels ne suffisent pas à sécuriser ces environnements sans perturber la disponibilité.
Dans le même temps, les États-nations, les cybercriminels, les hacktivistes et les exploits basés sur l'IA deviennent de plus en plus sophistiqués dans leurs cyberattaques, et les systèmes industriels qui font fonctionner les entreprises deviennent leur cible principale. Pour rester en avance sur les menaces évolutives, les entreprises ont besoin de stratégies de sécurité efficaces et de technologies adaptées aux réalités de l'OT.
Présentation de SecureOT
Suite de solutions SecureOT™ a été créée pour répondre aux demandes croissantes du secteur industriel en matière d'opérations résilientes à chaque étape du cycle de vie de la cybersécurité industrielle. SecureOT combine la plate-forme SecureOT (anciennement connue sous le nom de centre de sécurité Verve) avec des services de sécurité professionnels et gérés, en s'appuyant sur une approche indépendante des fournisseurs, spécifique à l'OT et évolutive à l'échelle mondiale.
SecureOT adopte une approche unifiée pour aider les entreprises à faire mûrir et à faire évoluer leurs programmes de cybersécurité, à s'adapter aux réalités opérationnelles et à faire face aux pressions réglementaires. Il associe des décennies d'expertise OT de Rockwell Automation à une protection spécifique à l'OT et à des cadres de cybersécurité modernes pour aider à protéger les systèmes qui alimentent la vie quotidienne.
Comment SecureOT apporte de la valeur aux entreprises industrielles
Conçu pour la complexité des environnements OT et soutenu par plus de 100 ans d'expertise industrielle, SecureOT offre une visibilité en temps réel, un contrôle et une confiance pour sécuriser les opérations de bout en bout. Il s'adapte au niveau de maturité des entreprises dans leur parcours de cybersécurité, en fournissant une protection complète sur l'ensemble du paysage des risques, afin que la production et la modernisation progressent de concert.
SecureOT s'attaque à la diversité et à l'ancienneté des systèmes OT avec une approche indépendante des fournisseurs qui s'intègre de manière transparente aux architectures existantes. Cette flexibilité offre une vision complète des risques tout en optimisant les investissements existants. Et avec la découverte approfondie des actifs et l'analyse contextuelle au cœur de la plate-forme SecureOT, les équipes de sécurité peuvent identifier et hiérarchiser rapidement les risques OT des systèmes anciens et modernes. Cela permet une correction rapide et intégrée, réduisant le temps nécessaire pour améliorer la posture de sécurité et aidant les entreprises à maintenir la continuité opérationnelle.
Fonctionnalités SecureOT : basées sur l'héritage, conçues pour l'avenir
Rockwell Automation aide les fabricants et les infrastructures critiques à exploiter l'innovation grâce à notre connaissance approfondie de l'OT, notre engagement à créer l'avenir des opérations numériques sécurisées et un ensemble complet de capacités couvrant l'ensemble du paysage des risques.
Conseil stratégique
SecureOT réunit les équipes IT et OT sous une même stratégie, fondée sur des cadres mondialement reconnus tels que le NIST Cybersecurity Framework (NIST CF), la directive NIS2 et la norme IEC 62443. L'alignement sur ces normes renforce non seulement la posture de sécurité, mais contribue également à élaborer l'étude de cas pour la cybersécurité industrielle, en stimulant l'action par le biais d' évaluations, de la quantification du retour sur investissement et de la conformité réglementaire. Cette approche globale établit les bases d'une feuille de route claire et personnalisée qui priorise la réduction des risques et minimise l'impact des menaces potentielles futures.
Réseaux et infrastructures industriels
Avec SecureOT, Rockwell Automation a évolué pour répondre à la complexité croissante et aux exigences de sécurité en s'appuyant sur une expertise approfondie en réseaux industriels pour concevoir, mettre en œuvre et gérer une infrastructure réseau critique pour les entreprises industrielles. S'appuyant sur notre leadership, SecureOT conçoit des architectures sécurisées basées sur les principes du Converged Plantwide Ethernet (CPwE), en intégrant des solutions de segmentation, de virtualisation et d'accès à distance sécurisé pour garantir une haute disponibilité, une évolutivité et une rentabilité. Ce qui nécessitait auparavant des efforts internes est désormais rationalisé en une solution unifiée, entièrement gérée, avec une assistance à distance 24 h/24, 7 j/7, une surveillance proactive et une gestion complète du cycle de vie. Cela permet aux entreprises de transformer des systèmes fragmentés et vulnérables en réseaux résilients et évolutifs, afin qu'elles puissent se concentrer sur la production tout en contribuant à la protection de leurs opérations.
Inventaire des actifs et gestion du cycle de vie
Des premiers systèmes de commande aux usines intelligentes d'aujourd'hui, nous sommes restés fidèles à notre engagement de comprendre et d'optimiser les opérations industrielles. La plate-forme SecureOT prolonge cet héritage en fournissant une visibilité complète sur les actifs OT, quel que soit le fabricant, tout en fournissant des informations sur les risques riches en contexte pour une vue d'ensemble du paysage des risques. Allant au-delà de la simple découverte des actifs, la plate-forme consolide des milliers de points de données en une seule vue unifiée, établissant une base unifiée et axée sur les données pour une gestion proactive des risques. Cette profondeur d'information rationalise les opérations de sécurité, renforce la résilience et permet aux entreprises de gérer les actifs tout au long de leur cycle de vie.
Gestion des risques et des vulnérabilités
Depuis des décennies, nous aidons les fabricants à gérer les risques opérationnels et à augmenter la durée de fonctionnement de la production. La plate-forme SecureOT s'appuie sur cette expertise en appliquant une évaluation des risques multidimensionnelle pour mieux comprendre comment les risques liés à l'environnement OT peuvent impacter les opérations. La plate-forme SecureOT permet une remédiation intégrée telle que la gestion de la configuration, des correctifs et des expositions. L'efficacité est renforcée lorsque l'ensemble du processus est géré à partir d'une plate-forme unique conçue pour les environnements OT, ce qui améliore la maturité de la sécurité sans ralentir la production.
Détection et réponse gérées
Alors que la sécurisation des opérations numériques devient de plus en plus complexe, SecureOT reste déterminé à fournir les informations et l'assistance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes industriels. Nos services de détection et de réponse gérées (MDR) offrent une surveillance continue 24 h/24, 7 j/7 et des analyses avancées conçues pour les environnements OT, en associant la connaissance opérationnelle à la cybersécurité afin de réduire la fatigue liée aux alertes et d'accélérer la remédiation. Grâce à notre centre des opérations de sécurité (SOC) et notre centre des opérations réseau (NOC) dédiés à l'OT, des professionnels expérimentés en cybersécurité OT agissent comme une extension de votre équipe d'exploitation, minimisant les perturbations, améliorant l'efficacité des coûts et comblant les lacunes en compétences critiques. En s'intégrant de manière transparente aux architectures existantes, le service de SecureOT Surveillance et réponse en matière de sécurité compile des données provenant de multiples sources pour aider à identifier et hiérarchiser les risques avant qu'ils n'impactent la production. Cette approche proactive permet aux entreprises de garder une longueur d'avance sur les menaces, de maintenir la disponibilité et de renforcer leur posture de sécurité sans surcharger les ressources internes.
Réponse aux incidents et reprise
Alors que le volume et la sophistication des cybermenaces continuent d'évoluer, les entreprises industrielles doivent être prêtes à rétablir rapidement et en toute sécurité leurs opérations après une cyberattaque ou une perturbation. Lorsqu'un incident se produit, la priorité absolue est la mise en place rapide d'une solution de confinement, d'éradication et de restauration du système afin de minimiser les temps d'arrêt et les dommages. SecureOT permet cela grâce à une analyse médico-légale complète, une enquête sur la cause première et une planification de la résilience – rétablissant la confiance dans les opérations et permettant des progrès continus. Soutenues par une assistance sur site et à distance 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an, ces solutions permettent une reprise efficace de la production, tandis que des enquêtes post-incidents détaillées éclairent les stratégies visant à renforcer la résilience future en matière de cybersécurité.
Conçu pour le progrès : comment SecureOT évolue
Des commandes électromécaniques aux opérations autonomes, Rockwell Automation évolue continuellement pour répondre aux défis et aux exigences de l'industrie. SecureOT est construit sur cette même base. Il intègre les personnes, les processus et la technologie dans un programme de sécurité vivant pour une résilience de bout en bout.
SecureOT marque un engagement à long terme en faveur de l'amélioration continue, de la collaboration et de l'innovation axée sur le client, avec une base pour de nouvelles capacités et de nouveaux partenariats.
Lorsque la sécurité évolue, les possibilités évoluent aussi. SecureOT est le nouveau chapitre de l'héritage de Rockwell Automation qui associe l'innovation industrielle à la résilience en matière de cybersécurité.