Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Comment les intégrateurs systèmes peuvent créer des systèmes de commande électrique plus intelligents

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Main tenant une ampoule avec un cerveau à l’intérieur

Les entreprises industrielles souhaitent avoir une visibilité sur tous les aspects des nouvelles usines ou des usines modernisées, y compris leur système de commande électrique. Désormais, la pression est mise sur les intégrateurs pour les aider à connecter ces systèmes et à rendre leur donnée temps réel disponible pour les employés.

Mais les systèmes de commande électrique traditionnels ne s’intègrent pas facilement aux opérations connectées. Ces systèmes câblés existent généralement séparément du système de commande des procédés d’une usine. Et leur donnée est souvent uniquement disponible dans une maison électrique ou une sous-station, ce qui signifie que les employés doivent pénétrer dans des zones potentiellement dangereuses pour y accéder.

Face à ces défis, de plus en plus d’intégrateurs système choisissent d’utiliser des solutions d’alimentation groupées intelligentes. Ces systèmes fournissent une technologie numérique de pointe qui peut s’intégrer à la solution de commande des procédés d’une usine, unifiant les deux dans une architecture unique. Ils peuvent également fournir un accès aux informations du système électrique que les clients souhaitent, offrant des avantages commerciaux considérables pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs.

Pour les utilisateurs finaux : des systèmes plus intelligents

Environ deux tiers des nouvelles usines utilisent des dispositifs intelligents dans leur système électrique global, selon une étude du groupe ARC Advisory. L’intégration numérique de tous ces dispositifs peut donner aux utilisateurs finaux accès à des informations telles que les défauts, les conditions de fonctionnement, les alarmes et les événements.

Ces informations peuvent aider les employés à identifier plus rapidement où, quand et pourquoi un problème s’est produit afin qu’ils puissent le résoudre plus rapidement. Cela inclut la capacité d’observer les problèmes de qualité de l’alimentation et les augmentations inattendues de l’intensité énergétique. La visibilité dans le système électrique peut également aider les employés à repérer les problèmes tôt, avant qu’ils ne se déplacent en aval dans le système de commande. Par exemple, une charge inégale du système de distribution électrique peut arrêter les ventilateurs sur les convertisseurs catalytiques.

L'acquisition de la capacité à fournir un système d'alimentation et un système électrique intelligent peut ouvrir la voie à de nouveaux projets et à de nouvelles opportunités commerciales pour les intégrateurs de système.

Un système en réseau peut également utiliser l'accès à distance au système électrique pour renforcer la sécurité. Les travailleurs peuvent accéder aux informations du système électrique ou même ouvrir et fermer des disjoncteurs à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile à distance, sans entrer dans une sous-station haute tension.

Pour les intégrateurs : une intégration plus rapide et de meilleure qualité

Traditionnellement, les intégrateurs devaient développer une programmation personnalisée pour chaque système de commande électrique. Mais certains systèmes d'alimentation intelligents incluent des faces avant standard préconstruites que les intégrateurs peuvent réutiliser sur différents projets. Cela peut les aider à réduire les exigences de programmation et à accélérer les temps d'intégration.

Le bon fournisseur de technologies peut également aider les intégrateurs à s'assurer que les données provenant des dispositifs électriques intelligents (IED) sont transmises à la vitesse requise par les clients. En utilisant des protocoles de communication tels que IEC-61850 et EtherNet/IP, ainsi que des interfaces avec les réseaux existants, un fournisseur peut connecter tous les IED et fournir un accès aux informations en temps réel sur les équipements et les conditions de fonctionnement.

Certains fournisseurs ont même développé des directives de performance pour aider à identifier les performances des différents systèmes avant leur construction. Cela peut aider les intégrateurs à réduire leurs temps de conception et de test.

Un modèle économique intelligent

Les intégrateurs ont un rôle vital à jouer pour aider les clients industriels à devenir plus connectés et axés sur les données. Et ceux qui peuvent fournir de manière fiable et rentable aux clients l'accès aux informations dont ils ont besoin pour optimiser les opérations auront le plus de succès. Acquérir la capacité de fournir un système de commande électrique et d'alimentation intelligent peut ouvrir des portes à de nouveaux projets et de nouvelles opportunités commerciales pour les intégrateurs système.

Rockwell Automation peut aider les intégrateurs à obtenir cet avantage concurrentiel en fournissant un système d'alimentation intelligent qui unifie la commande électrique et de procédé et libère la puissance des données du système de commande électrique en temps réel. Plus d'informations sur l'alimentation intelligente sont disponibles ici.

Publié 30 juillet 2018


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Comment les intégrateurs systèmes peuvent créer des systèmes de commande électrique plus intelligents
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose