Vue Generic ASCII Transmit (Transmission ASCII générique)

Utilisez la vue Generic ASCII Transmit (Transmission ASCII générique) pour configurer les paramètres de transmission des données ASCII par le biais du module série.
Exemple de vue Generic ASCII Transmit (Transmission ASCII générique)
Paramètres de la vue Generic ASCII Transmit (Transmission ASCII générique)
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Swap Mode (Mode permutation)
Détermine comment sont organisées les données transmises au port série. La permutation est effectuée avant que le module n’envoie les données de sortie.
  • No Change (Pas de permutation) (valeur par défaut)
  • Word Swap (Permutation de mot) (ABCD → CDAB)
  • Byte Swap (Permutation d’octet) (ABCD → BADC)
  • Word and Byte Swap (Permutation de mot et d’octet) (ABCD → DCBA)
CONSEIL: A, B, C et D représentent quatre octets adjacents dans les données reçues/transmises.
Termination Mode (Mode de terminaison)
Détermine l’utilisation des délimiteurs de terminaison dans les données.
  • Ignore End Delimiter (Ignorer le délimiteur de fin) (valeur par défaut) – Les délimiteurs de fin sont ignorés et toutes les données dans ASCII.TxData[] sont traitées comme des données ordinaires. Le nombre de caractères envoyés est basé sur Ox.ASCII.TxDataLength ou 256, si Ox.ASCII.TxDataLength est égal à 0.
  • Exclude (Exclure) – Sélectionnez cette option pour utiliser les délimiteurs de fin pour marquer la fin des données dans ASCII.TxData lorsque Ox.ASCII.TxDataLength est égal à 0, mais exclut les délimiteurs lorsque les données sont envoyées à l’interface sérielle.
  • Include (Inclure) – Sélectionnez cette option pour utiliser les délimiteurs de fin pour marquer la fin des données dans ASCII.TxData lorsque Ox.ASCII.TxDataLength est égal à 0, mais inclut les délimiteurs lorsque les données sont envoyées à l’interface sérielle.
CONSEIL: Le délimiteur de fin est appliqué uniquement lorsque le point OxASCII.TxDataLength est réglé sur 0. Lorsque Ox.ASCII.TxDataLength est supérieur à 0, le mode de terminaison effectif est Ignore End Delimiter (Ignorer le délimiteur de fin).
Termination Delimiter 1 (Délimiteur de terminaison 1)
Spécifie le premier délimiteur de terminaison de la voie. Le délimiteur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données.
  • Pour les données 7 bits – $00…$7F
  • Pour les données 8 bits – $00…$FF
Termination Delimiter 2 (Délimiteur de terminaison 2)
Spécifie le deuxième délimiteur de terminaison de la voie.
  • Pour les données 7 bits – $00…$7F et $
  • Pour les données 8 bits – $00…$FE et $
Si vous saisissez $, cela signifie que le délimiteur de terminaison 2 n’est pas utilisé.
Diagnostics
Lorsque l’état de l’automate est en ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique.
–
Sélectionnez Diagnostics pour voir les informations de diagnostic de la voie de transmission/réception ASCII générique.
Diagnostics de la voie de transmission/réception ASCII générique
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal