Paramètres de la boîte de dialogue Nouveau programme (program)

Utilisez la boîte de dialogue
Nouveau programme
pour créer un programme.
Paramètre
Description
Nom
Entrez le nom du nouveau programme (program).
Description
Entrez une description du programme (program).
Parent
Pour faire de ce programme (program) un enfant d’un programme existant dans le modèle logique, sélectionnez le programme parent. Dans le cas contraire, sélectionnez <aucun>.
Ce champ est désactivé lorsque l’option Gestion des défauts de l'automate (controller) ou Gestion de la mise sous tension est sélectionnée dans le champ Planifier dans.
Classe
Indique si le programme (program) est un programme de sécurité ou un programme standard.
Cette valeur s’applique uniquement aux Safety applications.
Utiliser comme dossier
Cochez cette case pour créer un dossier programme (program) plutôt qu’un programme.
Lorsque la case est cochée, les paramètres
Scruter dans
,
Bloquer le programme
et
Synchroniser les données de redondance après l’exécution
sont désactivés. Si une valeur est sélectionnée pour le paramètre
Planifier dans
, elle est réinitialisée sur <aucun>.
CONSEIL: L’option
Synchroniser les données de redondance après l’exécution
s’applique uniquement aux automates standard. Elle ne s’applique pas aux automates de sécurité.
Si l'option
Gestion des défauts de l'automate (controller)
ou
Gestion de la mise sous tension
est sélectionnée dans le champ
Planifier dans
, la case
Utiliser comme dossier
sera décochée.
Planifier dans
Choisissez la tâche (task) dans laquelle vous voulez planifier le programme (program).
Bloquer le programme (program)
Cochez cette case pour empêcher l’exécution du programme (program) et de ses routines.
Synchroniser les données de redondance (redundancy) après l’exécution
Choisissez cette option pour synchroniser les données de redondance (redundancy) après exécution (case cochée) ou pour ne pas synchroniser les données de redondance après exécution (case non cochée). Cette case est cochée par défaut.
CONSEIL: L’option
Synchroniser les données de redondance après l’exécution
s’applique uniquement aux automates standard. Elle ne s’applique pas aux automates de sécurité.
Cette case n’est pas affichée pour les références de non-redondance (redundancy). Elle est toujours sélectionnée pour les automates (controllers) dont les données de redondance (redundancy) sont activées. Elle est désactivée lorsque l’option de redondance (redundancy) n’est pas activée.
OK
Cliquez pour accepter les informations saisies et créer le nouveau programme (program).
Si vous êtes en ligne, le programme (program) est créé dans l'automate (controller).
Annuler
Cliquez pour annuler la création du programme (program).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal