Programmation ou vérification d'un réseau à partir du menu
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un module et sélectionnez
Planifier le réseau
(modules ControlNet uniquement) ou Vérifier le réseau
(modules EtherNet uniquement).Fournir une réponse