Collage spécial > Avec la configuration
Cette commande vous permet de configurer et de renommer un programme (program), une instruction complémentaire, un type de données (data type) défini par l'utilisateur ou une chaîne, avant de le ou la coller dans l'organisateur de l'automate (controller) ou l'organisateur logique. Vous pouvez également utiliser l'option Collage spécial avec la configuration lors d'une copie vers un dossier de l'Organisateur logique. Cette commande permet d'ouvrir la boîte de dialogue Coller la configuration.
L'option de menu Collage spécial > Avec la configuration est également disponible lors d'une copie de l'organisateur de l'automate (controller) vers l'organisateur logique, ou vice-versa.
Fournir une réponse