Finaliser toutes les éditions du programme (program)
Dans cette boîte de dialogue, vous êtes invité à confirmer la finalisation de toutes les éditions de toutes les zones d'édition de toutes les Routines à relais du programme (program) sélectionné, ainsi que la finalisation de toutes les éditions des vues Editions en attente et Test d'éditions de toutes les autres Routines du programme.
Pour confirmer la finalisation de ces éditions :
- Vérifiez la liste des éditions en attente, puis sélectionnezOui.
IMPORTANT:
Cette opération ne peut pas être annulée.
Si vous modifiez les paramètres des instructions de sécurité en mode Run, vous devez accepter les éditions en attente et changer le mode de l'automate (controller) de Programme (program) à Run, afin que les modifications prennent effet.
Lorsque vous choisissez de finaliser les éditions :
- Tout d'abord, les éditions en attente sont acceptées (téléchargées sur l'automate (controller) s'il est en ligne). Si une erreur de vérification se produit dans une zone d'éditions en attente, aucune de ces éditions n'est soumise à l'automate (controller) et le processus de finalisation est interrompu.
- Les éditions acceptées sont ensuite assemblées.
CONSEIL:
certaines éditions en ligne de Routines SFC nécessitent un redémarrage à l'étape (step) initiale ainsi que la réinitialisation de toutes les actions stockées. Une icône Réinitialiser s'affiche en regard de toutes les routines concernées. Pour ces routines, le graphe redémarre à l'étape (step) initiale au lancement de l'exécution du programme (program) modifié. Pour connaître les éditions en ligne qui nécessitent la réinitialisation d'une routine SFC, voir Types d'éditions en ligne nécessitant une réinitialisation SFC.
- Enfin, si l'automate (controller) est en mode Exécution, l'exécution des éditions assemblées est lancée.
IMPORTANT:
si vous choisissez l'option Finaliser toutes les éditions, les éditions sont assemblées immédiatement. Un défaut majeur (major fault) peut affecter les automates (controllers) primaire et secondaire.
Fournir une réponse