Echec de l'effacement de la Routine

Un problème a empêché la suppression d'une Routine. Le message d’erreur que vous avez reçu indique l’une des conditions suivantes :
Cette opération n'est pas autorisée s'il s'agit de la Routine principale du programme (program).
La Routine en cours de suppression doit être la Routine principale du programme (program). Vous devez modifier l'assignation pour pouvoir supprimer la Routine.
Cette opération n'est pas autorisée s'il s'agit d'une routine de gestion des défauts (fault routine) du programme (program).
La Routine en cours de suppression est assignée en tant que routine de gestion des défauts (fault routine) du programme (program). Vous devez modifier l'assignation pour pouvoir supprimer la Routine.
Le ou les attributs n'ont pas pu être définis en raison de l'état actuel de l'automate (controller).
Vous ne pouvez pas supprimer de routine tant que l'automate (controller) est en mode Run fixe. Faites basculer l'interrupteur à clé du mode « Run » vers le mode « REM » ou « PROG », puis supprimez la routine.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal