Échec de la suppression du composant
Un problème a empêché la suppression d’un composant. Les composants doivent être non planifiés et ne contenir ni balise (tag) ni routine pour pouvoir être supprimés. Le message d’erreur que vous avez reçu indique l’une des conditions suivantes :
Accès refusé
Vérifiez avec votre administrateur de sécurité que vous avez suffisamment de droits pour modifier le composant.
Cette opération n'est pas autorisée sur des objets référencés par d'autres objets.
Ce message s'affiche lorsque le composant est planifié et que vous tentez de le supprimer. Annulez la planification du composant, puis essayez de le supprimer à nouveau.
Le programme (program) contient une ou plusieurs Routines.
Des Routines sont programmées dans le programme (program). Elles doivent être placées dans d'autres programmes (programs) ou supprimées.
Le programme (program) contient un ou plusieurs balises (tags).
La collecte de balises (tags) du programme (program) contient des balises. Toutes les balises (tags) doivent être supprimées pour permettre la suppression du programme (program).
Fournir une réponse