Echec de la création du programme (program)
Un problème est survenu lors de la création du programme (program). Le message d'erreur indique l'une des conditions suivantes :
Le programme (program) existe déjà.
Vous avez essayé d’attribuer un nom au programme (program) qui est déjà utilisé par un autre programme. Choisissez un nom différent pour ce programme (program) ou renommez l'autre programme.
L'automate (controller) est en mode Run fixe.
Vous avez essayé de créer un programme (program) alors que l'automate (controller) était en mode Run fixe. Il est impossible de créer un programme (program) alors que l'automate (controller) est en mode Run fixe. Pour créer le programme (program), faites basculer l’interrupteur à clé de « RUN » à « REM » ou « PROG ».
Une autre station de travail a verrouillé l'automate (controller)
Une autre station de travail a accès à l'automate (controller). Celle-ci n'est pas autorisée à modifier le projet.
Fournir une réponse