Créer un programme (program) de séquence d’équipement
Programmes (programs) de
Equipment Sequence
:- Décrit l'ordre dans lequel lesEquipment Phases'exécutent et à quel moment ils démarrent et s'arrêtent.
- S'exécute comme un programme (program) contenant une seule routine, à savoir le diagramme de séquence.
- Utilise des paramètres d'entrée de séquence et des paramètres de sortie de séquence.
- Affiche les mêmes états qu'une phase. L'état actuel est basé sur des éléments de séquence actif.
Ajoute des étapes (steps), des transitions, des liens, ainsi que des branches divergentes et convergentes pour construire des
Equipment Sequence
. manuellement. Les Equipment Sequence
sont créées dans des structures série simples, en boucle, simultanées ou sélectives.Pour créer des programmes (programs) de
Equipment Sequence
- Définissez une nouvelleEquipment Sequence.
- Configurez les propriétés d'uneEquipment Sequence.
- Construisez un diagramme deEquipment Sequence. VoirDiagrammes pour la séquence d'équipement.
- Créez un paramètre de séquence à l'aide de la boîte de dialogueNouveau paramètre ou balise (tag).
Fournir une réponse