Est-ce que l'axe (axis) s'est déplacé dans le sens positif ?

Lors de l'exécution de la commande Test moteur, vous devez observer dans quelle direction l'axe (axis) se déplace. Cliquez sur Oui pour confirmer que le déplacement positif désiré de l'axe (axis) correspond au sens du déplacement de l'axe lors de l'exécution du test moteur. Cliquez sur Non pour confirmer que le déplacement positif désiré de l'axe correspond au sens opposé du déplacement de l'axe lors de l'exécution du test moteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal