Bouton Cubique
Sélectionnez ce bouton pour donner au segment de came sélectionné le type cubique. Le segment de came est le chemin entre un point de came et le point de came suivant. Lorsque tous les éléments de came sont cubiques, ce bouton est désactivé.
CONSEIL:
Lorsque vous sélectionnez un point de came, vous sélectionnez également l'élément de came qui le suit, c'est pourquoi le point de came et l'élément de came s'affichent tous les deux en surbrillance. Le point de came est une position dans d’un profil de came déterminée par les coordonnées du maître et de l’esclave.
Fournir une réponse