Z
zéro codeur
Signal émis à chaque révolution par certains codeurs incrémentiels pour spécifier un point de référence au sein d'une révolution. Ce signal est également appelé le signal de référence zéro.
zone de remplacement (échelon R)
Zone d'édition permettant d'identifier un échelon qui a été remplacé par une zone d'insertion à la suite d'un changement effectué en mode Run. L'échelon est exécuté uniquement en mode Non-contrôle d'éditions. Elle ne peut pas être modifiée.
zone de sélection de l'échelon
Zone vous permettant de sélectionner un échelon et zone dans laquelle votre sélection est affichée.
zone d'édition
Dans l'Editeur de diagrammes de blocs fonctionnels, la routine entière est la zone d'édition.
Dans l'Editeur de logique à relais, une zone d'édition consiste en une modification logique apportée à un échelon transféré vers le Controller, mais n'ayant pas encore été assemblée. Les zones d'édition sont indiquées par une lettre majuscule (I, R ou D) apparaissant à gauche de l'échelon. Le fait que le programme soit en mode Test d'éditions ou en mode Non-contrôle d'éditions détermine si un échelon comportant une zone d'édition est exécuté ou non en mode Run.
zone d'effacement (échelon D)
Zone d'édition identifiant un échelon qui a été supprimé en mode Run. L'échelon est exécuté uniquement en mode Non-contrôle des éditions et ne peut être modifié.
zone d'insertion (échelon I)
Zone d'édition identifiant un échelon qui a été inséré dans une routine en mode Run. L'échelon est exécuté uniquement en mode Test des éditions. Si vous modifiez un échelon existant en mode Run, un échelon est inséré et l'échelon d'origine devient une zone de remplacement.
zone morte
Plage des valeurs déterminant les variations dont une entrée du système peut faire l'objet, lors d'une inversion de la direction, sans générer de variation correspondante de la sortie du système.
Fournir une réponse