X

XON/XOFF
Protocole de communication asynchrone permettant à la station réceptrice de contrôler le flux de données provenant de la station émettrice. Si la station réceptrice ne peut plus recevoir de données, par exemple lorsque sa zone tampon est pleine, elle envoie un caractère de contrôle XOFF (DC3) à la station émettrice pour lui demander d'interrompre la transmission. Lorsque la station réceptrice peut à nouveau traiter des données, elle envoie un caractère de commande XON (DC1) à la station émettrice pour lui demander de reprendre la transmission. Ce protocole est également connu sous le nom de « synchronisation logicielle ».
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal