V

valeur accumulée (ACC)
Nombre d'intervalles de temps écoulés ou d'événements comptabilisés.
Valeur de l’audit
La valeur d'audit est une valeur unique générée lorsqu'un projet est téléchargé vers le Controller ou chargé depuis un dispositif de stockage amovible. Cette valeur est mise à jour lorsqu’un événement se produit. Certains événements entraîneront systématiquement un changement de la valeur d'audit, tandis que d'autres pourront être sélectionnés en fonction des paramètres de la spécification de la détection.
variable de contrôle (CV)
Variable représentant la sortie ou la valeur calculée utilisée pour contrôler le processus dans une boucle d'asservissement de retour codeur.
variable de procédé (PV)
Variable représentant la valeur ou l'état courant du processus qui est contrôlé dans une boucle d'asservissement de retour codeur.
variateur
Dispositif électronique pouvant contrôler la vitesse, le couple, la puissance et le sens de la rotation d'un moteur à courant continu ou alternatif.
vérification
Opération qui consiste à vérifier que le fichier projet ne comporte pas d'erreurs de syntaxe ou de sémantique. Au cours de cette opération, les entrées manquantes, incorrectes ou inconsistantes sont signalées à l'utilisateur et affichées.
vérifié
Etat qualifiant un élément dont la configuration est complète et valide.
Afin de permettre aux utilisateurs d'organiser leur travail à leur convenance, les systèmes RSLogix autorisent qu'un projet comporte des éléments dont la configuration n'est pas complète ou correcte (par exemple, une instruction peut faire référence à un Tag qui n'a pas encore été créé). Un élément dont la configuration est complète et valide sera dans un état vérifié, en revanche un élément dont la configuration est incomplète ou incorrecte sera dans un état non vérifié. Un projet contenant des éléments qui sont dans un état non vérifié ne pourra pas être chargé vers un Controller. Le processus qui consiste à vérifier les éléments non vérifiés est appelé « vérification ».
vitesse
Quantité vectorielle représentant une grandeur (par exemple, la vitesse) et une direction par rapport à un système de référence donné.
vitesse de commande
La vitesse qui est utilisée par les boucles d'asservissement pour déplacer l'élément de retour codeur devant correspondre.
vitesse de transmission
Vitesse de transmission entre les dispositifs d'un réseau. Tous les dispositifs doivent communiquer en utilisant la même vitesse de transmission.
vitesse moyenne
La moyenne des N derniers échantillons de la vitesse enregistrée sur l'élément de retour codeur
vitesse réelle
La vitesse telle qu'elle est actuellement enregistrée sur l'élément de retour codeur.
Vrai
Etat d'une instruction qui fournit un chemin logique continu sur un échelon à relais.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal