U
unicast
Message envoyé à une seule adresse réseau.
unité centrale de traitement (processeur)
Partie d'un contrôleur programmable où s'effectue la prise de décision et où les données sont stockées.
unités procédé
Unités de mesure (par exemple, livres, livres par centimètre carré, degrés Celsius) utilisées par le processus. Un signal d'entrée est souvent un pourcentage de la plage de mesures directes (telle que ± 5 ;volts ou 4-20 mA) devant être converti par le biais d'une mise à l'échelle en unités procédé.
utilisation
Propriété du point qui identifie le type de paramètre. Des exemples de valeurs possibles sont : Local, Entrée, Sortie, InOut, Public.
Fournir une réponse