O
objet CIP
Objet conforme au protocole d'acheminement des messages CIP. L'accès d'un Controller de même niveau à un objet CIP requiert l'utilisation du type de messagerie générique CIP dans une instruction Message. L'accès local à des objets CIP au sein d'un système ControlLogix s'effectue à l'aide des instructions GSV/SSV.
objet de séquencement
Une séquence d'équipement ou une Equipment Phase.
octal
Nombre entier exprimé en base 8 (c'est-à-dire, chaque chiffre représente 3 bits) et précédé du symbole 8#. Les positions non utilisées de cette valeur sont complétées de manière à atteindre la longueur du nombre booléen ou entier (1, 8, 16 ou 32 bits). Chaque groupe de 3 chiffres est séparé par un caractère de soulignement afin de permettre une meilleure lisibilité.
octet
Emplacement de mémoire constitué d'un groupe de 8 bits.
octet de poids faible
Les bits 0 à 7 d'un mot.
octet de poids fort
Les bits 8 à 15 d'un mot.
ODVA
ODVA est une organisation qui gère les spécifications techniques et les normes techniques pour le Common Industrial Protocol (CIP), les adaptations réseau CIP du CIP — DeviceNet™, EtherNet/IP™, CompoNet™ et ControlNet™, ainsi que CIP Safety™, les extensions de CIP destinées à une sécurité fonctionnelle sur CIP.
opérande
Spécification de la source ou de la destination référencée (utilisée par) une instruction dans un Program utilisateur. L'opérande peut être :
- Un simple point (« LS101 »)
- Une référence de structure de point (« Recipe.Temperature »)
- Une référence de tableau indirecte (« Buffer[Index + 1] »)
- Une combinaison (« Buffer[Index+1].Delay »)
opérande fantôme
Type d'opérante représentant la valeur d'un tag.
Opérateurs booléens (BOOL)
Opérateurs logiques, tels que AND, OR, NAND, NOR, NOT et Exclusive OR pouvant être utilisés séparément ou combinés pour créer des instructions ou des circuits logiques. La réponse de sortie de ces opérateurs peut être VRAI ou FAUX.
Le data type BOOL est un type de données atomique constitué d'un seul bit.
optimisation du rack
Une connexion I/O selon laquelle le module 1756-CNB regroupe des mots contenant des données I/O numériques dans une image de rack (similaire à un 1771-ASB). L'optimisation de rack conserve les connexions et la bande passante ControlNet, cependant seules certaines informations d'état et de diagnostic sont disponibles lors de l'utilisation de ce mécanisme.
optimisation du rack (écoute seulement)
Connexion I/O selon laquelle un autre Controller détient/fournit les données de configuration du module. Un Controller utilisant une connexion en écoute seule n'enregistre pas la configuration. Il peut se connecter au module uniquement lorsque le Controller propriétaire est actif.
Organisateur de l'automate (controller)
Représentation graphique du contenu de votre projet. Cette fenêtre est composée d’une arborescence hiérarchisée des dossiers, fichiers et liens qui contiennent toutes les informations sur les programmes (programs) et les données du projet en cours. L'organisateur du Controller est une fenêtre d'outils que vous pouvez redimensionner, détacher, ancrer et déplacer.
Organisateur logique
L'organisateur de l'automate est une représentation graphique de l'organisation logique de votre projet. Cette fenêtre est composée d’une arborescence hiérarchisée des programmes (programs) et dossiers qui contiennent toutes les informations sur les programmes du projet en cours. L'organisateur logique est une fenêtre d'outils que vous pouvez redimensionner, détacher, ancrer et déplacer.
orientation
Terme robotique désignant le comportement directionnel ou la rotation autour d'un point d'un espace cartésien (3D). L'orientation est exprimée selon trois rotations ordonnées autour des axes cartésiens X, Y et Z.
Dans les instructions de mouvement de transformation MCT et MCTP, l’opérande Orientation des MCT et MCTP indiquant le Vecteur de rotation de transformation cinématique a été modifié par rapport aux versions précédentes afin d’appliquer l’ordre de rotation d’abord autour de X, puis de Y et enfin de Z. (L’ordre de rotation précédent était d’abord autour de Z, puis de Y et enfin de X.). Ce changement a un impact sur la position initiale de toute instruction MCT ou MCTP utilisant un vecteur de rotation 2Dimension, 2D ou 3D. La rotation A 1D n'est pas concernée.
orphelin
De nombreux composants de l’environnement de programmation de
Logix Designer
sont en fait composés de plusieurs éléments. Par exemple, une étiquette est composée de l'objet d'étiquette visible, mais également d'une cible de données sous-jacente. Cette cible peut être un objet table de données ou un objet Message, Axe, ou Groupe de mouvement. Dans certaines conditions de défaut (par exemple, communication interrompue pendant la création ou la suppression de l'un de ces objets composites), les différentes parties des composants peuvent être séparées. Par exemple, l'étiquette peut être supprimée, mais pas son objet cible sous-jacent. Dans ce cas, l'objet cible isolé est considéré comme un composant « orphelin » du système. Dans d'autres cas, l'étiquette peut avoir été créée, mais non l'objet sous-jacent. Le résultat est un tag visible, mais qui n'existe pas vraiment complètement. Ce tag est considéré comme orphelin.Ces orphelins peuvent exister dans le Controller, dans le fichier Projet, ou aux deux emplacements. Un transfert depuis un Controller contenant des composants orphelins enregistre ces derniers dans le fichier projet. Ces composants sont indésirables et peuvent provoquer des problèmes, notamment les orphelins Tag, Message, Axe et Groupe d'axes. Pour cette raison, un projet contenant ces orphelins ne peut pas se charger.
Au chargement, un message dans la fenêtre Résultats signale la présence de composants orphelins et vous invite à utiliser la Commande Compresser dans le menu Fichier ou les commandes d'importation et d'exportation pour purger ces orphelins du projet. Lorsqu'ils sont éliminés du projet, un chargement de l'automate permet de les éliminer de ce dernier.
Les objets tables de données orphelins sont beaucoup moins gênants, mais beaucoup plus difficiles à détecter. Cette version ne détecte pas les tables de données orphelines lors du chargement, et la commande Compresser ne les supprime pas ; en revanche, les commandes d'importation et d'exportation permettent de les éliminer.
Fournir une réponse