L
.L5K
Format de fichier utilisé pour les fichiers texte importés et exportés par l'application
Logix Designer
. Un fichier .L5K contient une représentation ASCII des données de la totalité d'un projet et, lorsqu'il est importé, il crée un nouveau fichier projet ou écrase le fichier projet existant, contrairement aux fichiers .CSV.Les fichiers de ce format doivent impérativement avoir une extension .L5K ; si vous modifiez l'extension à l'aide d'un outil tel que l'Explorateur Windows, l'application
Logix Designer
ne pourra pas importer ce fichier..L5X
Le fichier .L5X est structuré à l'aide de balises (tags) XML. Vous pouvez ouvrir et modifier le fichier .L5X dans un éditeur de texte (Notepad, par exemple). Il vous est également possible d'afficher le contenu du fichier avec Microsoft Internet Explorer et d'autres outils conçus pour les fichiers XML.
Vous pouvez importer et exporter un projet en exportant des échelons (avec les data types et tags référencés), des tendances, des data types définis par l'utilisateur, des instructions complémentaires, des programmes, des equipment phases et des routines vers un fichier .L5X et en important ce dernier dans le projet voulu.
lecture
Opération qui consiste à extraire des données d'un lieu de stockage. Par exemple, le Controller lit des données dans le fichier des données en entrée pour résoudre le programme à relais.
LED
Sigle de Light-Emitting Diode (Diode électroluminescente). Dispositif utilisé comme indicateur d'état des fonctions du Controller et des entrées et sorties.
liaison RIO
Liaison série utilisée pour le transport des données d'I/O entre un processeur/scrutateur PLC ou SLC et des adaptateurs d'I/O distants.
liens
Les liaisons connectent des steps à des transitions et des transitions à des steps. Le sens de la liaison va toujours du bas d'un élément vers le haut d'un autre élément. Les liaisons n'ont pas de fonction d'exécution autre que la définition de l'ordre des éléments de la séquence.
LIFO
Sigle de Last In First Out (Dernier entré, premier sorti). Ordre selon lequel les données sont entrées et extraites d'un fichier.
ligne de schéma
Séparateur de blocs indiquant la fin du bloc précédent et le début du bloc suivant. Toute ligne dont la première colonne est la colonne « Type » est interprétée comme une ligne de schéma.
limite de course
Voir Surcourse.
limite de sortie
Paramètre d'axe limitant la commande de sortie analogique pouvant être envoyée au variateur. Il s'agit d'une limite physique destinée à empêcher l'amplificateur du variateur de fournir trop de courant au moteur.
limite de transmission ENQ
Nombre de requêtes (ENQ) devant être envoyées lorsque le délai défini pour un accusé de réception a été dépassé.
LINT
Une valeur d'entier SIN 64 bits utilisée pour stocker les tags horaire d'alarme et d'événement. Les instructions qui prennent en charge LINT sont GSV, SSV, COP et CPS. Seul l'objet WallClockTime est requis pour que le type de données LINT soit pris en charge.
Le fait de transférer LINT à une instruction complémentaire, JSR, SBR ou RET ne prend pas en charge le type de données (data type) LINT.
Dans l'Editeur de Tag, utilisez les paramètres de
Style
suivants pour choisir une précision de l'ordre de la milliseconde ou de la nanoseconde pour les horodatages des Tags de type de données LINT :- Date/Heure- Affiche la valeur d'horodatage et de balise (tag) en tant que date et heure avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Voici un exemple de ce style :DT#2014-05-28-19:00:01.200_000 (UTC-05:00)La plage de dates prise en charge va du 1er janvier 1970 au 31 décembre 2250.
- Date/Heure (ns)- Affiche la valeur d'horodatage et de balise (tag) en tant que date et heure avec une précision de l'ordre de la nanoseconde.Voici un exemple de ce style :LDT#2014-05-28-19:00:01.200_000_000 (UTC-05:00)La plage de dates prise en charge va du 1er janvier 1970 au 31 décembre 2250.
Voir aussi le type de données
logiciel
Progiciel de programmation exécutable utilisé pour développer un projet de Controller.
logique
Processus qui consiste à résoudre des problèmes complexes grâce à l'utilisation répétée de fonctions simples dont le résultat peut être Vrai ou Faux. Ce terme désigne également les circuits numériques et les instructions programmées utilisés pour effectuer les prises de décision et les fonctions de calcul requises.
logique à relais
Norme industrielle pour la représentation de la logique de contrôle
logique à relais
Program écrit dans un format similaire à un diagramme du type échelle. Un Controller programmable utilise le programme pour contrôler les dispositifs.
logique à relais
Représentation du programme ou d'autre forme de logique dans un format généralement utilisé pour les relais.
logique négative
Utilisation de la logique binaire de telle façon que le 0 représente le niveau de tension normalement associé à la logique 1 (par exemple, 0 = +5V et 1 = 0V). La logique positive est le plus souvent utilisée (par exemple, 1 = +5V et 0 = 0V).
longueur de mot
Nombre de bits dans un mot. Dans un Controller programmable, un mot comporte 16 bits de données (à moins qu'il n'en soit spécifié autrement).
Fournir une réponse