I

I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
I/O local
I/O connectées à un Controller via un fond de panier ou une liaison parallèle, limitant ainsi la distance qui les sépare du Controller.
ID de séquence
Il s'agit d'un identifiant fourni par l'utilisateur qui est enregistré dans chaque enregistrement d'événement pour activer l'identification des événements générés avec l'exécution spécifique d'une séquence d'événement.
ID d'unité
Valeur entière représentant l'unité d'équipement que la séquence coordonne. La configuration de l'ID d'unité s'effectue dans l'onglet
Configuration
de la
boîte de dialogue Propriétés de la séquence d'équipement
.
identificateur d'autorité de sûreté
ID unique généré pour chaque objet d'accès FactoryTalk Directory afin de différencier un répertoire d'un autre lorsque vous installez FactoryTalk Services Platform 2.50 ou version supérieure.
IEC
IEC Sigle de International Electrotechnical Commission (Commission Electrotechnique Internationale).
importer
Opération qui consiste à apporter des informations d'un système ou d'un projet vers un autre système ou program. Ce type d'opération nécessite une conversion à partir du format ASCII. Dans le logiciel
Logix Designer
, cela consiste plus spécifiquement à lire un fichier de texte représentant un projet de contrôle et à produire un fichier projet standard du logiciel
Logix Designer
.
Lorsque vous importez des données de projet dans un projet, les règles suivantes s'appliquent :
  • Si le projet dans lequel vous importez les données de votre produit est neutre au niveau du langage, le langage courant ou par défaut est importé dans le projet.
  • Si le basculement du langage est activé dans le projet dans lequel vous importez les données, toutes les données du projet conservent le langage initial. Il se peut ainsi que le projet dans lequel vous importez les données de projet acquière du contenu pour un langage qui n'en possédait pas avant l'opération.
  • Si vous importez des données de projet neutres au niveau du langage dans un projet qui présente un langage, les données sont ajoutées au langage courant (il n'existe donc plus de données de projet neutres au niveau du langage).
indicateur de forçage activé
Icône en forme de triangle rouge (force enable indicator), apparaissant à gauche d'une balise pour indiquer que sa valeur a été forcée et que les forçages sont activés. Cet indicateur vous permet d'identifier les tags qui sont forcés.
indicateur d’état de l’échelon
Indique le type ou l'état de l'échelon. Ces informations apparaissent dans la zone de sélection de l'échelon. Les états valides sont :
  • Normal
  • Inséré
  • Supprimé
  • Remplacé
indicateurs
Marqueur utilisé lors du traitement ou de l'interprétation des données ; signal indiquant l'existence ou l'état d'une condition particulière.
Les indicateurs peuvent prendre la forme :
  • d'un code intégré dans les données identifiant une condition, telle que le début ou la fin d'un mot ou d'un message ;
  • d'un ou plusieurs bits définis de manière interne au niveau matériel ou logiciel indiquant un événement, tel qu'une erreur ou le résultat de la comparaison de valeurs.
indice
Référence utilisée pour sélectionner une position (un élément) dans un tableau.
indice inférieur
Voir Indice.
instruction
Mnémonique et adresse de données définissant une opération devant être effectuée par le Controller. Un échelon d'un Program est constitué d'un ensemble d'instructions d'entrée et de sortie. Le résultat de l'évaluation des instructions d'entrée par le Controller peut être Vrai ou Faux. Le Controller définit alors les instructions de sortie sur Vrai ou Faux.
Instruction complémentaire
Instruction définie comme étant complémentaire au jeu d'instructions défini dans Logix. Une fois définie, une instruction complémentaire peut être utilisée comme n'importe quelle instruction définie par le système et sur différents projets. Une instruction complémentaire est constituée de paramètres, de Tags locaux, de la routine logique et de routines facultatives du mode de scrutation.
Instruction complémentaire à haute intégrité
Instruction complémentaire standard ou de sécurité ayant une signature, ce qui signifie qu'elle a été scellée pour empêcher toute modification de la logique et des définitions (parfois appelée « instruction complémentaire scellée »).
Lorsqu'une instruction est scellée, vous ne pouvez effectuer que les opérations suivantes :
1. Supprimer la signature de l'instruction complémentaire.
2. Créer une entrée de l'historique de signature.
3. Opérations de copie d'instruction complémentaire (définition, invocations, documentation, signature, historique de signature).
4. Supprimer l'instruction complémentaire.
5. Remplacer l'instruction complémentaire via l'opération Coller ou Importer.
instruction complémentaire de sécurité
Instruction ayant une classe de sécurité et qui est définie comme complémentaire du jeu d'instructions défini dans Logix ; elle est limitée à l'utilisation exclusive des instructions sSafety et des data types approuvés. La logique est actuellement limitée à RLL.
instruction complémentaire scellée
Instruction complémentaire standard ou de sécurité ayant une signature, ce qui signifie qu'elle a été scellée pour empêcher toute modification de la logique et des définitions. (Parfois appelée « instruction complémentaire à haute intégrité »).
Lorsqu'une instruction est scellée, vous ne pouvez effectuer que les opérations suivantes :
  1. Supprimer la signature de l'instruction complémentaire.
  2. Créer une entrée de l'historique de signature.
  3. Opérations de copie d'instruction complémentaire (définition, invocations, documentation, signature, historique de signature).
  4. Supprimer l'instruction complémentaire.
  5. Remplacer l'instruction complémentaire via l'opération Coller ou Importer.
instruction de sortie rémanente
Instruction de sortie qui définit l'état de la sortie, uniquement lorsque l'échelon est Vrai. Lorsque l'échelon n'est pas vrai, cette instruction ne contrôle pas l'état de la sortie.
instructions de séquencement
Le jeu d'instructions de l'application Logix Designer pouvant être utilisé dans les programmes Logix pour accéder aux
Equipment Sequence
et les commander. Le jeu d’instructions est similaire aux instructions
Equipment Phase
.
instructions d'equipment phase
Le jeu d’instructions de
Logix Designer
pouvant être utilisé dans des programmes de logique à relais et de texte structuré pour interagir avec des
Equipment Phase
.
Interface de communication périphérique (DPI)
Port non-CIP qui permet la connexion d'un ou plusieurs types de dispositifs DPI.
Le variateur PowerFlex 700S compte deux ports DPI. L'un est généralement utilisé localement par un terminal portatif. L'autre est généralement utilisé avec un partageur de port qui rajoute trois ports au port initial, mettant ainsi à disposition quatre ports. Ces ports peuvent être utilisés pour une ou plusieurs cartes réseau pour ControlNet, DeviceNet, EtherNet, etc., permettant ainsi un accès réseau au variateur. Ceci s'avère notamment utile en cas d'absence de Controller DriveLogix 5720.
Le second port peut également être utilisé par un Anaconda, dispositif permettant à un ordinateur autonome de se connecter au variateur via une connexion série.
Les messages et les connexions ne peuvent pas transiter entre un port DPI et le fond de panier CIP virtuel.
interrupteur de fin de course
Détecteur électrique déclenché par une pièce et/ou un mouvement d'une machine ou d'un équipement entrant en contact avec le détecteur.
interruption temporisée programmable (STI)
Terme relatif à un processeur PLC-5 ou SLC. (Voir Task périodique.)
intervalle
Période de temps qui s'écoule entre l'apparition d'événements ou d'états (par exemple, la période de temps pendant laquelle un signal est haut peut être décrite comme l'intervalle entre les impulsions).
intervalle entre trames requis (Requested Packet Interval, RPI)
Intervalle de temps (en millisecondes) entre les mises à jour des données provenant de l'automate (controller) distant. Cette valeur est mise à l’échelle comme une valeur réelle à partir des microsecondes stockées dans l’automate (controller). L’automate (controller) local recevra des données au moins aussi rapidement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal