H
hexadécimal
Valeur entière exprimée en base 16 (c'est-à-dire, chaque chiffre représente 4 bits), préfixée par le symbole « 16# » et dont les positions non utilisées sont complétées de manière à atteindre la longueur du nombre entier ou booléen (1, 8, 16 ou 32 bits). Chaque groupe de 4 chiffres est séparé par un caractère de soulignement afin de permettre une meilleure lisibilité.
Horloge « Boundary clock »
Horloge comportant plusieurs ports de synchronisation CIP qui conserve l'échelle de temps utilisée dans le domaine de la synchronisation CIP. Elle sert de source temporelle :
- Il peut s'agir du grandmaster (auquel cas aucun des ports ne sera à l'état d'esclave)
- Elle peut reconnaître une meilleure horloge comme maître et définir le port sur lequel elle voit cette meilleure horloge à l'état d'esclave.
Les horloges limites ne sont pas autorisées à être des esclaves seulement. Au maximum un seul port est autorisé à être à l'état d'esclave. Tous les autres ports seront à l'état maître (ou passif).
Les horloges limites ne sont pas transmises avec les paquets de synchronisation PTP. Les paquets de synchronisation reçus sur le port esclave unique sont utilisés pour configurer l'horloge interne du dispositif. L'horloge interne est utilisée comme source temporelle pour la génération de nouveaux paquets de synchronisation sur les ports restants qui sont à l'état maître. Ce comportement peut dégrader légèrement la précision temporelle, mais il a des effets positifs sur la réduction de la charge de communication sur le grandmaster du système. Il permet en outre de distribuer les paquets de synchronisation PTP sur plusieurs sous-réseaux du réseau.
Les horloges limites peuvent être requises lors de l'établissement d'un pont entre des réseaux physiques différents. Par exemple, le module de pont 1756-EN2T EtherNet/IP fonctionne comme une horloge limite à 2 ports entre le réseau EtherNet/IP et le fond de panier ControlBus du châssis ControlLogix.
horloge maître
Au sein d'un ensemble d'horloges, une horloge, l'horloge grandmaster, sert de source temporelle principale avec laquelle toutes les autres horloges sont finalement synchronisées.
horloge maître
Un système de 1588 horloges peut être segmenté en régions séparées par des horloges limites. Au sein de chaque région, il n'y aura qu'une seule horloge, l'horloge maître, servant de source temporelle principale. Ces horloges principales se synchroniseront à leur tour sur d’autres horloges principales et finalement sur l’horloge grandmaster.
hors ligne
État d’un dispositif qui n’est pas en communication directe (par exemple, lors de la programmation dans
Logix Designer
).Fournir une réponse