F

facteur d'utilisation
Résultat de la division du temps d'utilisation d'un dispositif fonctionnant par intermittence par le temps total (généralement exprimé sous la forme d'un pourcentage).
fault routine
Routine configurée pour s'exécuter lorsqu'un défaut de Program se produit.
Faux
Etat d'une instruction qui ne fournit pas de chemin logique continu sur une ligne à relais.
fenêtre de recherche
Fenêtre vous permettant d'effectuer une recherche (par exemple, l'Editeur de logique à relais et l'Editeur de Tags/Visualisation des données).
fichier
Ensemble d'informations organisées en un même groupe.
fichier de Controller
Voir Fichier projet.
fichier de données
Terme relatif à un processeur PLC-5 ou SLC.
fichier de données à valeurs séparées par une virgule (CSV)
Format de fichier dans lequel les champs sont séparés par une virgule. Ce type de format est pris en charge par de nombreux produits, tels que Microsoft Excel, RSLogix 5, RSLogix 500 et Logix Designer. Logix Designer peut exporter un fichier CSV contenant une représentation ASCII des informations relatives aux points. De plus, Logix Designer peut importer d'un fichier .CSV les informations relatives aux balises et ajouter ou modifier ces informations dans un projet ouvert.
Les fichiers de ce format doivent impérativement avoir une extension .CSV ; si vous modifiez l'extension à l'aide d'un outil tel que l'Explorateur Windows, le logiciel Logix Designer ne pourra pas importer ce fichier.
Fichier programme
Terme relatif à un processeur PLC-5 ou SLC. (Voir Routine.)
fichier projet
Fichier résidant sur votre disque dur, utilisé par l'application
Logix Designer
pour stocker les informations de programmation et de configuration d'un automate. Les fichiers de projet sont identifiables par leur extension .ACD. Si vous modifiez l'extension d'un fichier de projet à l'aide d'un utilitaire tel que l'Explorateur Windows, ce fichier ne pourra plus être ouvert par l'application.
fichier projet correspondant
Un fichier projet correspond au projet figurant dans le Controller s'il :
  • a été chargé ou transféré depuis le Controller
OU (OR)
  • s'agit d'une copie d'un fichier projet qui correspond au projet figurant dans le Controller.
Si vous disposez d'un fichier projet correspondant, vous pouvez entrer en ligne avec le Controller cible en utilisant la commande Transférer/fusionner, ce qui vous permet de conserver vos données de projet hors ligne.
Logix Designer
ne vous autorise pas à transférer un projet vers un fichier projet existant si ce dernier ne correspond pas au projet. Cette restriction permet d'éviter toute perte accidentelle des données de votre projet.
FIFO
Sigle de First In First Out (Premier entré, premier sorti). Ordre selon lequel les données sont entrées et extraites d'un fichier.
fil d’échelon
Elément sur lequel des instructions et des branches sont placées. Le fil de l'échelon connecte toutes les instructions et les branches.
filtre
Dispositif qui contrôle la bande passante du signal qui est transmis. Ce type de dispositif est généralement utilisé pour éliminer les oscillations haute fréquence ou les pointes des signaux d'entrée ou de sortie. En supprimant les parasites haute fréquence, l'application peut fonctionner avec précision sur la variation réelle de l'entrée ou de la sortie.
Astuce :
vous devez être particulièrement prudent lors de l'application d'un filtre dans la mesure où cela a pour effet de ralentir le système et d'augmenter son temps de réaction.
filtre passe-bas
Dispositif numérique qui rejette le bruit des signaux d’entrée. Ce dispositif est programmable et dispose de huit options de fréquence de filtre pour chaque voie. Une fréquence basse rejette plus de bruit. Une fréquence élevée rejette moins de bruit et un temps de réponse d’étape (step) plus rapide.
flèche bleue
Lorsqu'une flèche bleue apparaît à droite de la valeur de l'opérande, cela signifie que la modification de cette valeur aura pour effet de modifier instantanément la valeur du tag (la valeur du tag du Controller si vous êtes en ligne).
flottant
Format selon lequel les valeurs réelles sont affichées et entrées en utilisant une notation à virgule flottante. Le nombre de chiffres figurant à gauche de la virgule varie en fonction de la grandeur du nombre.
fonction Step
Signal ayant une valeur nulle avant un instant donné et une valeur non nulle constante immédiatement après cet instant.
forçage
Fonction vous permettant de :
  • définir la valeur d'un ou plusieurs bits d'un tag d'entrée ou de sortie, quel que soit l'état de l'entrée ou de la sortie ;
  • définir la valeur numérique d'un membre de tag d'entrée ou de sortie, quel que soit l'état de l'entrée ou de la sortie.
    Astuce :
    Logix Designer
    affiche toujours la valeur de la balise telle qu'elle apparaît dans la logique de votre programme (à savoir, les entrées sont affichées avec application des forçages et les sorties sont affichées sans application des forçages).
Forçage activé
Etat secondaire du Controller indiquant que toutes les valeurs de forçage installées dans le Controller, le cas échéant, sont activées (actives). Cet état est indépendant de l'état Forçages installés.
forçage désactivé
Etat secondaire du Controller indiquant que toutes les valeurs de forçage installées dans le Controller sont désactivées (inactives). Cet état est indépendant du forçage installé (c'est-à-dire que le fait d'ajouter ou de supprimer des forçages n'a pas pour effet d'activer ou de désactiver les forçages).
Astuce :
ceci constitue une nouveauté par rapport aux versions RSLogix 5 et RSLogix 500. Dans les précédentes versions, le fait de supprimer le dernier forçage avait pour effet de déclencher le passage de l'état Forçages activés à l'état Forçages désactivés.
Forçage installé
Etat secondaire du Controller indiquant qu'il existe au moins une valeur de forçage dans le Controller.
format de communication
Détermine comment un module I/O ou une carte de communication communique avec le Controller. La sélection d'un format de communication détermine :
  • quelles pages de configuration seront disponibles et
  • la structure et la méthode de configuration des balises (tag).
CONSEIL: vous ne pouvez plus modifier le format de communication des modules d'I/O une fois ces derniers créés. Pour changer la configuration, vous devez supprimer et recréer le module. Le format de communication des cartes de communication peut être modifié après leur création.
fréquence
Nombre de cycles périodiques par unité de temps.
fréquence de mise à jour du réseau (NUT)
Fréquence à laquelle les données peuvent être envoyées sur le réseau ControlNet. Cette fréquence varie de 2 à 100 milli-secondes.
frottement statique
Niveau de la force générée par le frottement statique et devant être maîtrisée pour qu'un actionneur puisse se déplacer librement. Ce niveau est souvent plus élevé que le niveau de frottement visqueux généré lorsque la vitesse est peu élevée. Du fait du frottement statique, un actionneur requiert moins de force pour se déplacer que pour se libérer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal