E
Echange dynamique de données (DDE)
Une forme de communication interprocessus. Lorsque plusieurs programmes prenant en charge l'échange dynamique de données sont exécutés simultanément, ils peuvent échanger des informations et des commandes.
échantillon en temps réel (Real Time Sample, RTS)
Intervalle programmé de transfert des informations mises à jour au processeur. Il s’agit d’une méthode par laquelle les données sont recueillies, à des intervalles précis, pour être utilisée par le processeur.
échappement de liaison des données (DLE)
Caractère de commande ASCII utilisé pour fournir des signaux de communication par câble supplémentaires. La séquence comprend deux caractères : 1.) DLE, et 2.) des caractères variables selon la fonction voulue et le code utilisé.
Échec de phase
Une panne de phase d'équipement survient lorsque la phase d'équipement d'une étape active au sein d'une séquence d'équipement exécute une instruction Échec de phase (Phase Failure, PFL). Cette instruction comprend un paramètre défini par l'utilisateur pour identifier la panne.
échec de séquence
Un échec de séquence d'équipement se produit lorsque la séquence d'équipement détecte une condition résultant de la création d'un échec de phase par une phase d'équipement (equipment phase) (dans le cadre de l'exécution de la routine de contrôle de la phase) ou une condition inattendue interférant avec la capacité du programme (program) de séquencement à coordonner la séquence.
échelon
Elément de la logique à relais. La logique à relais est constituée d’un ensemble d’échelons. Un échelon est constitué des éléments suivants :
- numéro d’échelon
- rails d’alimentation droit et gauche
- fil d’échelon
- indicateur d’état de l’échelon
- commentaire d’échelon (facultatif)
De plus la zone située à gauche du rail d'alimentation constitue la zone de sélection de l'échelon.
Le dernier échelon d'une routine est appelé l'échelon de fin. Cet échelon ne contient aucune instruction et est défini sur « Fin ». Par défaut, cet échelon est noir, mais vous pouvez changer cette couleur. Cet échelon n'est pas une partie intégrante de votre routine. Il indique uniquement la fin de la routine. Vous ne pouvez effectuer aucune opération d'édition lorsque le curseur est placé sur cet échelon.
En mode Run, les entrées que comporte un échelon peuvent être évaluées comme étant Vrai ou Faux. Si un chemin de logique vraie existe, les sorties sont définies sur Vrai et si tous les chemins sont faux, les sorties sont définies sur Faux.
écoute seule
Ce Module appartient à un autre Controller. Celui-ci n'enregistre pas la configuration et peut uniquement écouter le module tant qu'un Controller propriétaire le contrôle activement.
écrire
Opération qui consiste à copier (enregistrer) des données vers un dispositif de stockage. Par exemple, le Controller enregistre les informations provenant du fichier de données de sortie dans les modules de sortie.
Éditeur de séquence d'équipement
L'Editeur de
Equipment Sequence
permet de créer des programmes de Equipment Sequence
et de configurer les paramètres de séquencement et les balises d’étape. Le Program de séquencement comporte une routine, des paramètres de séquencement et des Tags de step.edition
Action qui consiste à créer ou à modifier un programme.
édition en attente
Modification apportée à une routine dans l’application
Logix Designer
, mais qui n’a pas encore été communiquée à l’automate.Dans l'Editeur de logique à relais, les éditions en attente sont indiquées par une lettre minuscule (e, I ou r) apparaissant à gauche de l'échelon. Les lignes comportant des éditions en attente ne sont pas exécutées.
Dans l'Editeur de diagrammes de blocs fonctionnels, la vue des éditions en attente affiche l'ensemble des éditions en attente.
édition en ligne
Opération qui consiste à modifier un programme de logique pendant son exécution dans un Controller programmable.
effacer
Définit l'état de bits (booléens) et de valeurs (non-booléennes).
Effacement indique que le bit est remis à 0 (Désactivé), et tous les bits d'une valeur sont remis à 0.
élément
Position unique au sein d'un tableau.
élément à relais
Eléments constituant votre logique à relais, tels que les échelons, les instructions et les branches.
élément de came
Comprend un point de came et le segment situé immédiatement à droite de ce point.
Pour l’éditeur de came de sortie, un élément de came comprend les positions gauche et droite de came, ainsi que le segment qui les sépare.
élément de came de sortie
Elément d'une came de sortie spécifiquement défini par son Bit de sortie, son Type Verrouillage, son Type Déverrouillage, sa Position gauche, sa Position droite, sa Durée, son Type Activation et son Bit d'activation.
élément de retour
Se rapporte à un système de contrôle. Elément (transducteur) qui convertit le mouvement, la position, la pression, le flux ou la température en un signal électrique afin de le comparer au signal commandé.
élément tieback
Valeur utilisée pour acheminer la sortie d'une instruction PID en mode Manuel.
émission
Flux de courant entre un dispositif I/O et le circuit I/O du Controller. Un dispositif ou un circuit d'absorption fournit généralement un accès à la terre ou au côté négatif de l'alimentation.
Emplacement du partenaire de sécurité
La valeur entrée dans le champ Emplacement, plus 1. Par exemple, si vous avez entré la valeur 1 dans le champ Emplacement, la valeur de l'emplacement du safety partner sera égale à 2.
Les automates de sécurité requièrent deux emplacements : un pour le Controller primaire et un pour le partenaire de sécurité. Ces deux emplacements doivent être côte à côte, le partenaire toujours dans l'emplacement à droite de l'automate (controller) primaire.
Cette valeur s'applique uniquement aux Controllers de sécurité.
en ligne
État d'un dispositif qui est en communication directe (par exemple, lorsque
Logix Designer
contrôle un fichier programme dans un automate).en synchronisation du secondaire
Châssis ayant un châssis de contrôle principal partenaire et tentant de réaliser la synchronisation. Dans cet état de disponibilité, un châssis de contrôle secondaire ne peut pas prendre en charge l’état Principal.
EnableInFalse
Une fois définie et activée pour une instruction complémentaire, la routine EnableInFalse s'exécute lorsque la condition d'échelon a la valeur False ou le paramètre EnableIn de l'instruction complémentaire a la valeur False (0). Elle est principalement utile à la logique False de scrutation si elle est utilisée en tant qu'instruction de sortie dans une routine à relais.
enregistrer
Cela consiste à transférer un programme stocké en mémoire depuis un Controller vers un ordinateur personnel ou à enregistrer un projet figurant dans le Controller dans le fichier projet sur le disque dur de l'ordinateur.
entier
Nombre entier positif ou négatif, ou zéro.
entier (INT)
Data type atomique constitué d'un mot utilisé pour stocker un nombre entier signé à 16 bits (de -32,768 à +32,767).
équipement du terminal de données (DTE)
Terminal connecté à un réseau pour l'envoi et/ou la réception de données.
erreur de gain
Différence entre le facteur d'échelle ou la pente de la ligne et la valeur de gain nominale ou idéale. L'erreur de gain est exprimée sous la forme d'un pourcentage de la valeur en entrée ou en sortie.
Astuce : | le gain d'une entrée ou d'une sortie analogique est le facteur d'échelle qui fournit la relation de conversion nominale. Il s'agit généralement de la pente de la ligne obtenue lorsque la tension ou l'intensité est représentée en fonction des valeurs numériques correspondantes. |
erreur de position
Différence entre la position commandée et la position réelle.
erreur (déviation)
Différence entre le signal du point de consigne et le signal de retour codeur dans n'importe quelle boucle d'asservissement. Une erreur doit survenir avant qu'une correction ne puisse être effectuée dans le système contrôlé.
OU (OR)
Différence entre le signal de commande de position instantané généré par la somme des vitesses d'alimentation et le signal de position réel généré par la somme des retours codeur dans une boucle de positionnement.
erreur suivante
La différence entre la position de commande et la position réelle.
état
Condition du circuit ou du système représentée par la logique 0 (Désactivé) ou la logique 1 (Activé).
Ce terme est également utilisé pour décrire l’état du module comme suit :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | impossible d'établir une connexion à ce module pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | déconnecté |
état connecté
Etat limité du mode En ligne dans lequel la station de travail est connectée au Controller, mais aucune corrélation n'est établie entre l'image figurant dans le Controller et le fichier projet ouvert. Cet état est signalé par la boîte de dialogue « Projet sans corrélation ». Lorsque cet état est activé, les seules opérations en ligne possibles sont la lecture de certaines informations d'état du Controller et la modification du mode du Controller (Exécution, Program ou Test).
état de la séquence
Affiche l'état actuel de la
Equipment Sequence
affichée. Les états possibles sont les suivants :- INACTIVE
- IDLE
- RESTARTING
- RUNNING
- RESETTING
- HOLDING
- STOPPING
- ABORTING
- HELD
- STOPPED
- ABORTED
- TERMINÉ (COMPLETE)
état de redondance
Etat d'une paire de châssis Redondance indiquant quel châssis prend en charge les fonctions qui lui sont attribuées. Dans un système de Redondance double, il existe deux états de Redondance. Dans le cadre de la redondance ICP, ces deux états sont Principal et Secondaire.
état de sécurité
Condition que maintient un module de sortie en cas d’erreur de communication réseau ou lorsque l’automate (controller) entre en mode Programme (program). Lorsque l’une de ces situations se produit, les sorties passent automatiquement à l’état configuré (pour les éléments numériques) ou à la valeur (pour les analogiques).
état interne
Affiche l'état opérationnel actuel du module. En cas de non-concordance du module physique et du module configuré dans le logiciel, ce champ affiche une valeur hexadécimale et affiche « (16#xxxx) inconnu ». Les états internes comprennent :
- Auto-test
- Mise à jour firmware
- Défaut de communication
- Non connecté
- Configuration flash incorrecte
- Défaut majeur
- Mode Exécution
- Mode programme (program)
états de transition
Les états d'affichage de la transition indiquent la relation entre l'exécution de la transition et l'exécution générale de la
Equipment Sequence
. Les états affichés sont les suivants : IDLE, ARMED, FIRING, STOPPED, ABORTED, HELD et HOLDING.états du step
Lorsqu'une étape (step) n'est pas active, son état est inactif. Lorsqu'un step est actif et raccordé à une Equipment Phase, l'état du step reflète celui de l'Equipment Phase. Les état du step sont également représentés par la couleur du step :
- IDLE
- RUNNING
- HOLDING
- HELD
- STOPPING
- STOPPED
- ABORTING
- ABORTED
- TERMINÉ (COMPLETE)
- RESETTING
Les steps avec une phase Aucune phase ne peuvent afficher que trois états, à savoir :
- IDLE
- RUNNING
- TERMINÉ (COMPLETE)
étendue globale
Voir Accès au Controller.
exécution
Réalisation d'une opération accomplie par le traitement d'une instruction, d'une série d'instructions ou d'un programme complet.
exponentiel
Format selon lequel les valeurs réelles sont affichées et entrées en utilisant une notation scientifique ou exponentielle. Les nombres sont toujours affichés avec un chiffre à gauche de la virgule, suivi des autres chiffres et d'un exposant. Par exemple, le nombre 123,45678 exprimé dans un format exponentiel est affiché de la façon suivante : 1,2345678e+002.
exporter
Opération qui consiste à transférer des informations d'un système ou d'un program vers un autre système ou program. Ce type d'opération nécessite une conversion au format ASCII. Plus spécifiquement, pour
Logix Designer
, cette opération consiste à produire une représentation ASCII, CSV ou XML d'un projet ou composant de projet.expression de transition
Les expressions de transition définissent les critères permettant d'arrêter (STOP), de réinitialiser (RESET) et de détacher tous les étapes (steps) précédentes et les phases d'équipement (equipment phases) qui leur sont associées, ainsi que pour attacher et démarrer (START) les phases d'équipement et les étapes. L'expression doit toujours prendre la valeur TRUE ou FALSE.
Fournir une réponse